Ver resultados de ganancia de salida (calibración de FLEX I/O)
Para ver los resultados de la calibración de ganancia:
ganancia
La relación entre la magnitud de una señal de salida y la señal de entrada.
En una ecuación lineal (y=mx+b), el parámetro (m) se usa para controlar la variable dependiente (y) a un valor especificado cuando la variable independiente (x) está en un máximo.
- Vea la columnaEstado.SI:
- ApareceAceptar, la calibración se realizó correctamente.
- Si aparece Error, seleccioneReintentarpara volver a intentar ver los resultados de la calibración de ganancia y recibir notificación de que concluyó la calibración.
- SeleccioneTerminar.El software hace que regrese a la fichaCalibración.
También puede seleccionar
Ayuda
para obtener ayuda acerca de esta página.Entregue su opinión