Diferencia de señales demasiado grande
La diferencia entre las señales alta y baja es mayor que 4176.
El termopar tipo C tiene el mayor alcance de señal alta y baja de 4176 (-32 grados F a 4208 grados F). El módulo se asegura que la diferencia entre las señales alta y baja no sea mayor que 4176.
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Introduzca un valor de señal alta y baja con un alcance igual o menor que 4176.
Entregue su opinión