La señal excede el rango
La señal debe estar dentro del rango de señal para este módulo (module). Introduzca una señal dentro del rango.
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Entregue su opinión