F
fallo
Un problema o error detectado por el hardware o software del sistema de control. Un fallo se identifica mediante un código de error o un bit de error.
fallo de conexión
Un fallo en la conexión del controller a un module. Cuando ocurre un fallo de conexión, no se transfieren los datos entre el controller y el module. Si el controller está configurado para entrar en fallo ante un fallo de la conexión, se produce un fallo del controller.
fallo de controller
Una condición donde la operación normal o correcta del controller puede ser interrumpida. La condición puede ser un fallo de program u otra condición. Según la gravedad se establecen categorías de fallos de major faults y minor faults. Los fallos los puede detener una fault routine o un program administrador de fallos del controller.
Fallo de fase
Un fallo de fase del equipo se produce cuando la fase del equipo de un paso activo dentro de una secuencia de equipo ejecuta una instrucción de fallo de fase (PFL). La instrucción incluye un parámetro establecido por el usuario para identificar el fallo.
fallo de module
Un problema o error en un module del sistema de control. Un fallo del module también ocasiona un fallo de conexión en todos los controllers que tengan conexión con dicho module.
fallo de secuencia
Un fallo de secuencia de equipo se produce cuando la secuencia de equipo detecta una condición que resulta de la generación de un fallo de fase por parte de una fase del equipo (equipment phase) (como parte de la ejecución de la rutina (routine) de control de la fase) o de una condición inesperada que interfiere con la capacidad del programa (program) de secuenciación para coordinar la secuencia.
fallo del program
Un fallo del controller que se produce como resultado de la ejecución de instrucciones. Por ejemplo, un operando que está fuera de rango causará un fallo del program (al igual que la división entre cero) o un overflow. Los fallos de program pueden activar la ejecución de una fault routine si existe una configurada para el program.
fallo del variador
Una condición no deseada que ocurre en el variador asociado con un axis, que causa que éste entre en estado de fallo.
fallo en el momento del encendido
Un major fault recuperable generado por el controller si se activa en el modo Marcha o Prueba y tiene un program Administrador de encendido configurado. El program Administrador de encendido debe borrar el fallo o el controller se encenderá en Fault mode.
fallo mayor
Un fallo del controller que provoca que se detenga la ejecución en el controller y se realice la transition a Fault Mode. Algunos ejemplos de major faults son una pérdida de un module de I/O crítico o fin de carrera en un motion axis.
Cuando se borra un major fault, si el interruptor de llave del controller está en el modo Marcha, se le solicitará que confirme la eliminación de los fallos, ya que el controller empezará a ejecutarse de nuevo inmediatamente después de que se haya borrado el fallo.
Consejo: | Esto borra los fallos mayores y el registro de fallos mayores (que se muestra en el área Fallos recientes del cuadro de diálogo). |
En el controlador (controller) de seguridad, pueden producirse fallos no recuperables. Cuando se produce un fallo no recuperable en una aplicación de seguridad, la task de seguridad no volverá a ejecutarse hasta que vuelva a descargar el proyecto, o hasta que los componentes de seguridad se reinicialicen a partir de una firma de seguridad del controlador.
Aunque se produzca un fallo de seguridad no recuperable, podrá editar la aplicación estándar. Sin embargo, la edición estará restringida a las partes de la aplicación de seguridad a las que sea posible acceder en el estado de seguridad bloqueada.
Cada vez que se produce un fallo de seguridad no recuperable, que el proyecto tiene la seguridad bloqueada, que existe una firma de seguridad o que el valor del estado de seguridad (de la ficha Seguridad de las propiedades del controller) es distinto de OK, la aplicación de seguridad y determinadas partes de la aplicación estándar no pueden editarse, ni en línea ni fuera de línea. Una vez que haya borrado el fallo de seguridad, podrá descargar, cargar o conectarse en línea con el controller.
Cuando se produce un fallo de seguridad recuperable, puede editar tanto la aplicación estándar como la de seguridad.
Falso
El estado de una instrucción que no proporciona una ruta lógica continua en un renglón de lógica de escalera.
Fault mode
El modo de controller introducido si se produce un major fault y no lo administra una fault routine ni un program de administrador de fallos del controller. La mayoría de las operaciones actúan como si el controller estuviera en modo Programa, pero es imposible volver a cambiar al modo Marcha sin eliminar la condición de fallo.
fault routine
Una routine configurada para que se ejecute si se produce fallo de program.
feedforward
La ganancia multiplicada por una derivada del comando y prealimentada y sumada con las salidas de lazo estándar.
fenómeno transitorio
Una desviación momentánea en un sistema eléctrico o mecánico.
FIFO
Primero en entrar, primero en salir. El orden en el cual los datos entran y son recuperados desde un archivo.
filtro
Un dispositivo que controla el ancho de banda de la señal que se está transmitiendo. Generalmente se usa para eliminar los picos u oscilaciones de alta frecuencia de las señales de entrada o salida. Al retirar el ruido de alta frecuencia, la aplicación puede funcionar con precisión sobre la variación verdadera de la entrada o salida.
Consejo: | deben tomarse medidas de precaución al aplicar el filtro porque, por definición, éste provoca que el sistema sea menos sensible o responda con mayor lentitud. |
filtro de paso bajo
Un dispositivo digital que proporciona rechazo de ruido para señales de entrada. Este dispositivo es programable y tiene ocho opciones de frecuencia de filtro para cada canal. Una frecuencia baja proporciona rechazo de más ruido. Una frecuencia alta proporciona rechazo de menos ruido y un tiempo de respuesta a paso (step) más rápido.
fin de carrera
El límite que describe la distancia máxima que el hardware permite que un axis se desplace en cierta dirección.
firma de instrucción de seguridad
Se compone de valores de ID, fecha y hora que corresponden a la creación del proyecto del controlador de seguridad. Los valores de fecha y hora corresponden al momento de generación de la firma. ID es un valor único calculado por el controlador (controller) en relación con el contenido de la memoria en el momento en que se generó la firma. Tenga en cuenta también que cuando hay una firma de seguridad, las restricciones de seguridad en la edición son parecidas a cuando la seguridad está bloqueada. En este caso, hay muchas limitaciones de edición en la parte de seguridad de la aplicación.
firma de task de seguridad
Es la firma original que protege toda la aplicación del controlador de seguridad.
firma de una instrucción
La firma es un atributo que el software aplica para indicar el contenido de una instrucción adicional en un punto determinado del tiempo. Es una combinación de un valor de CRC de 32 bits (ID de firma) y del sello de fecha/hora de la fecha de la última edición (Sello de hora de la firma), y se utiliza para detectar los cambios en la instrucción adicional. Se utiliza del mismo modo tanto en las instrucciones adicionales estándar como en las de seguridad.
flecha azul
La flecha azul a la derecha del valor de operando significa que al cambiar el valor en esta ubicación se cambiará inmediatamente el valor del tag. (Valor de tag del controller si está en línea).
formato de comunicación
Define cómo se comunican con el controller un module de I/O o una tarjeta de comunicaciones. La selección de un formato de comunicación define:
- las páginas de configuración que estarán disponibles y
- la estructura de etiquetas (tags) y el método de configuración
CONSEJO:
una vez creado un module de I/O, no podrá cambiar el formato de comunicación. Para cambiar la configuración hay que borrar y volver a crear el módulo (module). Para las tarjetas de comunicaciones, el formato de comunicación puede configurarse tras la creación.
forzado
Una función que permite:
- Establecer el valor de uno o más bits de un tag de entrada o salida, independientemente del estado real de la entrada o la salida.
- Establecer un valor numérico de un miembro de tag de entrada o salida, independientemente del estado de la entrada o la salida.Consejo:Logix Designermuestra siempre el valor de la etiqueta como se ve desde la lógica del programa (es decir, las entradas se muestran con forzados aplicados y las salidas se muestran sin forzados aplicados).
Forzados habilitados
El subestado de un controller que indica que los valores de forzados instalados en el controller, si los hay, están habilitados (es decir, activos). Este estado es independiente del estado Forzados instalados.
forzados inhabilitados
El subestado de un controller que indica que los valores de forzados instalados en el controller, si los hay, están inhabilitados (es decir, inactivos). Este estado es independiente del estado de forzados instalados (es decir, puede suprimir o agregar forzados y el hecho de realizar esta action no implicará que se habiliten o inhabiliten todos los forzados).
Consejo: | este comportamiento es diferente del comportamiento de RSLogix 5 y RSLogix 500. En estos paquetes, al suprimir el último forzado ocurre una transition del estado Forzados habilitados al estado Forzados inhabilitados. |
Forzados instalados
Un subestado del controller que indica que existe al menos un valor de forzado en el controller.
frecuencia
El número de ciclos periódicos por unidad de tiempo.
fricción estática
El nivel de fuerza causado por fricción estática que se debe corregir para que un accionador se mueva libremente. Este nivel generalmente es mayor que el nivel de fricción viscosa a velocidades bajas. Esto causa que un accionador requiera menos fuerza para moverse que lo que requiere para liberarse inicialmente.
fuera de línea
Un estado en el cual un dispositivo no está en comunicación directa (por ejemplo, al programar en
Logix Designer
).full-duplex
Un modo bidireccional de comunicación donde los datos pueden transmitirse y recibirse simultáneamente.
función de paso
Una señal que tiene un valor de cero antes de un instante de tiempo y un valor constante diferente de cero inmediatamente después de ese instante.
Entregue su opinión