V

valor acumulado (ACC)
El número de intervalos de tiempo transcurridos o eventos contados.
Valor de inspección
El valor de inspección es un valor único que se genera cuando se descarga un proyecto al controlador o cuando se carga desde un almacenamiento extraíble. Este valor se actualiza cuando se produce un evento. Algunos eventos siempre provocan que se modifique el valor de inspección, mientras que otros se pueden seleccionar en función de la configuración de la especificación de detección.
valor retenido
El valor usado para controlar la salida de una instrucción PID durante el modo manual.
variable de control (CV)
Una representación variable de la salida o valor calculado usado para controlar el proceso en un lazo de control de retroalimentación.
variable de proceso (PV)
Una variable que representa los estados o valor actual del proceso que está siendo controlado en un lazo de control de retroalimentación.
variador
Un dispositivo electrónico que puede controlar la velocidad, par, potencia y dirección de un motor de CA o CC.
variador
Una salida origen para el hardware. Cuando se activa, suministra corriente de CC positiva a su carga.
O bien
Una subroutine de software que administra la lógica para comunicarse con un tipo específico de dispositivo externo.
velocidad
Una cantidad vectorial que representa magnitud (es decir, velocidad) y dirección en relación a una estructura de referencia dada.
velocidad de comando
La posición velocidad usada por los lazos de control para mover el elemento de retroalimentación para lograr igualdad.
velocidad media
El promedio de las últimas N muestras de velocidad según lo registrado en el elemento de retroalimentación.
velocidad real
La velocidad tal como se está registrando actualmente en el elemento de retroalimentación.
ventana de búsqueda
Una ventana a través de la cual se puede realizar una búsqueda (por ejemplo, el Editor de lógica de escalera y el Editor de tag/Monitor de datos).
verificación
El proceso de verificar el archivo de proyecto para determinar si existen errores de sintaxis o semántica hechos durante la programación. Durante esta operación las entradas ausentes, incorrectas o sin coherencia se indican y se muestran al usuario.
verificación de redundancia cíclica (CRC)
Una verificación de redundancia cíclica (CRC) es una técnica de comprobación de errores que utilizan los equipos informáticos.
verificado
El estado en el cual un ítem tiene una configuración completa y válida según lo determinado por el sistema.
Para acomodar mejor el flujo de trabajo de distintos usuarios, los sistemas RSLogix permiten que existan ítems dentro de un proyecto aunque tengan una configuración incompleta o no válida (por ejemplo, una instrucción puede referirse a un tag que todavía no existe). Un ítem que tiene una configuración completa y válida existe en un estado verificado, mientras que un ítem que tiene una configuración incompleta o no válida existe en un estado no verificado. Un proyecto que contiene ítems en estado no verificado no se puede descargar a un controller. El proceso de verificar ítems no verificados se llama verificación.
vínculo de I/O remotas
Un vínculo en serie para transportar datos de I/O entre un escáner/procesador PLC o SLC y adaptadores de I/O remotas.
volver al inicio
Un método de calibrar un axis a una posición conocida. Generalmente requiere mover un axis a una posición física que puede verificarse con entradas y detectores externos. Luego el sistema asigna una posición predefinida al axis en esta posición.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal