D

data type
Una definición del tamaño y esquema de la memoria que se asignará si se crea un tag del data type. Los data types pueden ser atómicos, de estructura o de registro.
data type definido por el module
Un data type de estructura que define un module cuando el usuario lo crea. Los tags de este tipo se crean para almacenar los datos de entrada, salida y configuración del module.
data type definido por el usuario (UDT)
Un data type estructurado que se define durante el desarrollo de una aplicación.
data type predefinido
Un data type atómico o de estructura que lo define el controller.
datos directos
En el contexto del protocolo SynchLink, los datos directos son los que se pasan cada 50 ms. Con una topología en cadena correctamente configurada, los datos directos se pueden pasar y ver hasta 10 nodos en 500 ms.
datos en búfer
En el contexto del protocolo SynchLink, los datos en búfer son los datos que se fragmentan y se transmiten a través de varios datagramas SynchLink de 50 ms. Debido a que los datos en búfer se multiplexan sobre las palabras SynchLink, los datos en búfer permiten pasar más datos que con los datos directos, pero a una velocidad menor. De esta forma, los distintos formatos de comunicación SynchLink permiten equilibrar la velocidad frente a la calidad de los datos transferidos.
datos retentivos
La información asociada con archivos de datos (temporizadores, contadores, entradas y salidas) en un program preservado a través de ciclos de alimentación eléctrica, independientemente del estado del controller.
decimal
Que pertenece al sistema numérico de base 10.
delimitador
Un carácter que separa grupos de datos. Cuando se coloca antes y/o después de una cadena de datos, un delimitador ocasiona que los datos se interpreten de una manera predeterminada.
deriva
Un término utilizado para describir los desplazamientos acumulativos de la salida DAC del módulo del servo y de la entrada del servovariador, que resultan en una situación en la que un valor de salida de servo comandado como cero provoca que el eje se mueva (o "deriva"). Otra condición habitual en la interconexión con un servovariador externo, en particular para los servovariadores de velocidad, es el efecto del desplazamiento del variador. Si la deriva es excesiva, puede causar estragos en los procedimientos de ajuste y diagnóstico de conexión, así como causar un error de posición de no cero de estado estable cuando se cierra el servolazo.
desactivación
El proceso en el cual la action servo del axis se inhabilita inmediatamente, la salida del servo amplificador se pone a cero y la salida de habilitación del variador de velocidad apropiado se desactiva. Además, esta action abre el contacto ACEPTAR asociado con el servo module, el cual puede usarse para abrir la cadena de paro de emergencia a la fuente de alimentación eléctrica del variador. La desactivación es la action más severa ante un fallo. Generalmente se reserva para fallos que podrían poner en peligro a la máquina o al operador si la alimentación eléctrica no se desconecta lo más rápido posible.
desbobinado
El desbobinado proporciona un rango de posiciones infinito a un axis rotativo devolviendo la posición del axis a un valor de inicio sin movimiento de retroceso del axis. El valor de desbobinado corresponde a la distancia en conteos de retroalimentación para un axis rotativo que se suma o se resta a la posición del axis para mantener la posición dentro de un rango determinado.
descargar
El proceso de transferir el contenido de un archivo de proyecto de la estación de trabajo al controller o a otro dispositivo.
descripción
Una representación que puede tener un máximo de 128 bytes de largo. Puede usar cualquier carácter imprimible; también se admiten retornos de carro, tabulaciones y espacios. Los caracteres ASCII estándar consumen 1 byte por carácter, por lo que se permiten 128 caracteres. Tenga en cuenta que algunos caracteres (como, por ejemplo, los empleados en los idiomas asiáticos) requieren hasta tres bytes para representar un carácter, lo que resulta en menos de 128 caracteres como máximo.
destructiva
Una referencia que establece el valor de un tag.
detector de junta fría (CJS)
Un termistor que mide la temperatura ambiente del cable de termopar conectado a los terminales de tornillo. La temperatura medida se usa para compensar correctamente el efecto termoeléctrico de junta fría presente entre el cableado de termopar y los terminales. El CJS se puede instalar sobre el bloque de terminales, entre los terminales 10 y 14, o se puede instalar de manera remota en un bloque de terminación remota (RTB).
detector de portadora de datos (DCD)
Una señal que indica que la portadora está siendo recibida.
DF1 Protocol
Un protocolo a nivel de vínculo para dispositivos similares que combina las características de las subcategorías D1 (transparencia de datos) y F1 (transmisión simultánea bidireccional con respuestas incorporadas) de la especificación ANSI X3.28-1976.
DH link
Vínculo Data Highway. Un vínculo de Allen-Bradley de maestro flotante de banda base para una red local.
DH+ link
Vínculo Data Highway Plus. Un vínculo de Allen-Bradley de paso de testigo de banda base para una red local.
diagrama de funciones secuenciales (SFC)
Un diagrama de funciones secuenciales (SFC) es un diagrama de flujo que controla el equipo o el proceso. Un SFC utiliza pasos y transiciones para realizar operaciones y acciones específicas.
diagrama de lógica de escalera
Un estándar industrial para representar la lógica de control de relé.
dígito más significativo (MSD)
El dígito que representa el valor más grande dentro de una cadena de dígitos.
dígito menos significativo (LSD)
El dígito que representa el valor más pequeño dentro de una cadena de dígitos.
dimensión
La especificación del tamaño de un registro. Una tabla tiene una o más dimensiones.
DINT
Un data type atómico que consiste en una DWORD que se utiliza para almacenar un valor de número entero con signo de 32 bits (-2,147,483,648 hasta +2,147,483,647).
dirección
Un término PLC-5/SLC. Las direcciones de archivo, elemento y bit (por ejemplo, N:7/0) ya no existen en ControlLogix. En su lugar, se asignan la memoria y los nombres usando tags.
dirección de gateway
Un gateway conecta redes físicas individuales en un sistema de redes. Cuando un nodo necesita comunicarse con un nodo en otra red, un gateway transfiere los datos entre las dos redes. La siguiente figura muestra el gateway G conectando la red 1 con la red 2.
1756enetex2
Cuando el host B con la dirección IP 128.2.0.1 se comunica con el host C, éste sabe mediante la dirección IP de C que C está en la misma red. En un entorno Ethernet, B puede definir la dirección IP de C en una dirección MAC (mediante ARP) y comunicarse con C directamente.
Cuando el host B se comunica con el host A, éste sabe, mediante la dirección IP de A, que A está en otra red (los ID de red son diferentes). Para poder enviar datos a A, B debe tener la dirección IP del gateway que conecta las dos redes. En este ejemplo, la dirección IP del gateway en la red 2 es 128.2.0.3.
El gateway tiene dos direcciones IP (128.1.0.2 y 128.2.0.3). La primera debe ser usada por los hosts en la red 1 y la segunda debe ser usada por los hosts en la red 2. Para que se pueda utilizar, un gateway de host se debe direccionar usando un ID de red igual al propio. Este campo se establece en 0.0.0.0 como opción predeterminada.
dirección del servidor DNS primario/secundario
Esta opción de configuración permite que un servidor acepte una dirección basada en texto y realice una búsqueda en la base de datos para convertir dicha dirección en una dirección IP que pueda ser usada por la red. Si un mensaje usa una dirección de nombre de host, ésta se debe convertir de alguna manera en una dirección IP antes de que sea enviada al controlador (controller) de destino. Cuando el controller tiene una dirección de servidor DNS configurada, el servidor DNS se usa para tomar la dirección del nombre de host y convertirla en la dirección IP del module de destino y el message se puede enviar. Los dos campos aparecen establecidos en 0.0.0.0 como opción predeterminada.
Cada octeto de la dirección IP debe estar dentro del rango de 0 a 255. El primer octeto no puede ser 127 ni mayor que 223.
dirección del servidor DNS secundario
Esta opción de configuración permite que un servidor acepte una dirección basada en texto y realice una búsqueda en la base de datos para convertir dicha dirección en una dirección IP que pueda ser usada por la red. Si un mensaje usa una dirección de nombre de host, ésta se debe convertir de alguna manera en una dirección IP antes de que sea enviada al controlador (controller) de destino. Cuando el controller tiene una dirección de servidor DNS configurada, el servidor DNS se usa para tomar la dirección del nombre de host y convertirla en la dirección IP del module de destino y el message se puede enviar. Los dos campos aparecen establecidos en 0.0.0.0 como opción predeterminada.
Cada octeto de la dirección IP debe estar dentro del rango de 0 a 255. El primer octeto no puede ser 127 ni mayor que 223.
Dirección IP
  • La dirección de protocolo de Internet (IP) identifica a cada nodo en la red IP (o sistema de redes conectadas). Cada nodo TCP/IP en una red (incluido el módulo (module) Ethernet) debe tener una dirección IP única.
  • La dirección IP tiene 32 bits de largo y consta de una sección de ID de red y una sección de ID del host. Cada red es una red Clase A, Clase B o Clase C. La clase de red determina cómo se formatea una dirección IP.
  • Cada nodo en la misma red física debe tener una dirección IP de la misma clase y debe tener el mismo ID de red. Cada nodo en la misma red física debe tener un ID de host diferente, lo cual proporciona una dirección IP única.
  • Las direcciones IP se escriben como cuatro enteros decimales separados por puntos (es decir, xxx.xxx.xxx.xxx), donde cada entero (o xxx) es un número entre 0 y 255 que proporciona el valor de un byte de la dirección IP.
  • El primer octeto de la dirección IP no puede ser 127 ni un número mayor que 223.
Por ejemplo, la dirección IP de 32 bits:
00000011 00000000 00000000 00000001 se escribe de este modo:3.0.0.1.
Distinga la clase de una dirección IP mediante el primer entero en su dirección IP de decimales con puntos, de la siguiente manera:
Rango de primer entero
Clase de red
0 - 127
A
128 - 191
B
192 - 223
C
224 - 255
otro
dirección lógica
Vea Dirección.
Direccionamiento a 1 ranura
Un modo de direccionamiento en el cual cada ranura de module de I/O de un chasis de I/O se direcciona como un grupo de I/O. Cada ranura de module de I/O contiene un solo grupo de I/O. Módulo E/S de 16 bits Un módulo E/S que usa 16 bits (1 palabra o 2 bytes) del área de imagen de entrada y/o salida.
direccionamiento a 1/2 ranura
Un modo de direccionamiento de I/O en el cual cada ½ ranura de module de I/O de un chasis de I/O se direcciona como un grupo de I/O. Cada module de I/O contiene 2 grupos de I/O.
Direccionamiento a 2 ranuras
Un modo de direccionamiento de I/O en el cual cada pareja de ranuras par/impar del módulo (module) de I/O de un chasis de I/O se direcciona como un grupo de I/O. Cada ranura de módulo (module) de I/O contiene ½ grupo de I/O.
direccionamiento a media ranura
Vea Direccionamiento a 1/2 ranura.
Direccionamiento a una ranura
Vea Direccionamiento a 1 ranura
direccionamiento de I/O complementarias
Una configuración de I/O en la que se da la misma dirección de ubicación a un module de entrada en una ubicación de ranura y a un module de salida en otra ubicación de ranura. Se considera que es complementario porque uno usa la imagen de entrada solamente y el otro usa la imagen de salida solamente.
direccionamiento de I/O duplicadas
Un método para expandir el número de I/O asignando la misma dirección de ubicación a 2 modules de I/O diferentes.
directorio
Un área de almacenamiento en la unidad de disco duro. Un directorio también se conoce como una carpeta.
disponibilidad
La capacidad de un dispositivo para realizar las funciones asignadas en función de su probabilidad de fallo. El tiempo medio entre fallos (MTBF) es una medida de la disponibilidad.
dispositivo de entrada
Un dispositivo, tal como un botón pulsador o un interruptor, que suministra señales a través de circuitos de entrada al controller.
dispositivo de salida
Un dispositivo, tal como una luz piloto o una bobina de arrancador de motor, que recibe datos desde el controller.
documentación del proyecto
Entre la documentación del proyecto que soporta varias traducciones se incluyen estas variables:
  • Descripciones de componentes en tags, routines, programs, equipment phases, data types definidos por el usuario e instrucciones Add-On
  • Unidades de ingeniería e identificadores de estado añadidos a etiquetas (tags), tipos de datos (data types) definidos por el usuario o instrucciones Add-On
  • Tendencias (trends)
  • Controladores (controllers)
  • Mensajes de alarma (en la configuración de etiquetas (tags) ALARM_ANALOG y ALARM_DIGITAL)
  • Tareas (tasks)
  • Descripciones de propiedad para módulo (module) en el organizador de Controlador (controller)
  • Comentarios de renglón, cuadros de texto de SFC (diagrama de funciones secuenciales) y cuadros de texto FBD (Diagrama de Bloques Funcionales)
dominio
Es un grupo lógico de relojes que se sincronizan entre sí mediante el protocolo PTP, pero que no necesariamente se sincronizan con los relojes de otro dominio.
drenador
El flujo de corriente entre un dispositivo de I/O y el circuito de I/O del controller. Generalmente, un circuito o dispositivo drenador proporciona una ruta al lado de tierra, bajo o negativo de la fuente de alimentación eléctrica.
duración
El tiempo durante el cual algo existe o dura (por ejemplo, el tiempo durante el cual la señal es alta puede describirse como la duración de un impulso).
DWORD
Doble palabra. Una ubicación de almacenamiento en memoria que consiste en un grupo de 32 bits (o 4 bytes o 2 words).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal