Alarmas
Utilice las alarmas para notificar a los usuarios de las condiciones a las que deben responder, como el límite de temperatura superado, la corriente excesiva o un fallo del motor.
Logix Designer
admite los siguientes tipos de alarmas:- Alarmas analógicas basadas en instrucciones.La alarma analógica define una condición que evalúa un solo etiqueta (tag) analógico respecto a un máximo de cuatro valores límite (alto-alto, alto, bajo y bajo-bajo) y hasta dos límites de índice de cambio (positivo y negativo). Utilice la instrucción ALMA para implementar este tipo de alarma.
- Alarmas digitales basadas en instrucciones.La alarma digital monitorea una etiqueta (tag) para controlar las condiciones de alarma en función de si la etiqueta es igual o no a cero. Cada valor representa una condición de alarma específica. Utilice la instrucción ALMD para implementar este tipo de alarma.
- Alarmas basadas en etiquetas (tags) y definiciones de alarma.La alarma basada en etiquetas (tags) es parecida a la alarma digital en que monitorea un valor de etiqueta para determinar la condición de la alarma. Sin embargo, la alarma basada en etiquetas (tags) no forma parte del programa (program) de lógica y no incrementa el tiempo de escán de un proyecto. Utilice el cuadro de diálogoNueva alarmapara implementar una alarma basada en etiquetas.Una definición de alarma se asocia con una instrucción adicional (AOI) o un tipo de datos (data type) definido. Cuando se crea una etiqueta (tag) con un tipo de datos (data type) o una AOI que contiene definiciones de alarma, las alarmas se crean automáticamente según las definiciones de alarma.CONSEJO:Las alarmas basadas en etiquetas solo se admiten en.ControladoresCompact GuardLogix5380,CompactLogix5380,CompactLogix5480,ControlLogix5580 yGuardLogix5580
Entregue su opinión