Editar propiedades de la rutina (routine) externa

Para editar propiedades de la rutina (routine) externa:
  1. En el Organizador de controlador (controller), haga clic con el botón derecho en la rutina (routine) activa y seleccione
    Propiedades
    .
  2. En
    Nombre
    , escriba un nombre para la rutina (routine) externa.
  3. (opcional) En
    Descripción
    , introduzca una descripción de la rutina (routine).
  4. Haga clic en la ficha
    Configuración
    para configurar el resto de las propiedades de esta rutina (routine).
  5. Haga clic en
    Aceptar
    para cerrar el cuadro de diálogo
    Propiedades de rutina (routine)
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal