Seleccionar un archivo y una función

La rutina (routine) externa puede llamar a un archivo o una función.
Para seleccionar el archivo y la función:
  1. En el Organizador de controlador (controller), haga clic con el botón derecho en la rutina (routine) activa y seleccione
    Propiedades
    .
  2. En
    DLL de rutina (routine) externa
    , introduzca el nombre del archivo .dll al que desee que llame la rutina externa.
  3. Haga clic en el botón
    Examinar
    si desea buscar un archivo específico.
  4. En
    Función
    , introduzca la función del archivo .dll a la que llama la rutina (routine) externa.
  5. Haga clic en dots para seleccionar una función específica.
  6. Haga clic en
    Aceptar
    para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de rutina (routine).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal