Incongruencia entre rampa a fallo y estado de fallo

La condición de rampa a fallo está establecida, pero el estado de fallo está establecido en Mantener último estado. El estado de fallo debe establecerse en el valor del usuario para que se establezca el bit de rampa a Fallo.
bit
La ubicación de almacenamiento más pequeña en la memoria que contiene un 1 (activado) o un 0 (desactivado).
Establezca el estado de fallo en el valor del usuario e introduzca un valor, o restablezca el bit de fallo.
La casilla de verificación Estado de fallo permite habilitar la rampa desde el valor de salida actual al valor de fallo cuando ocurre un fallo en el límite de régimen. Se deben establecer dos condiciones al configurar la rampa a fallo:
  • El régimen de rampa máximo debe ser un valor diferente a cero.
  • El estado de fallo debe establecerse en "Usuario" para usar un valor de fallo al detectar un fallo.
Si seleccionó la casilla de verificación Estado de fallo, el límite de régimen es el régimen de rampa.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal