Configurar valor de estado de seguridad

Para configurar el valor de estado de seguridad para un módulo de salida digital o combinado FLEX E/S:
estado de seguridad
La condición que un módulo (module) de salida mantiene en caso de un error de comunicación de red, o cuando el controlador (controller) entra en modo Programa (program). Cuando no ocurre ninguna de estas situaciones, las salidas automáticamente cambian al estado configurado (para digitales) o al valor configurado (para analógicas).
  1. Desde el menú desplegable Comportamiento ante fallo de comunicación, seleccione el comportamiento deseado del adaptador cuando ocurre un fallo de comunicación para este módulo (module).
  2. Desde el menú desplegable Comportamiento ante modo Programa (program), seleccione el comportamiento deseado del adaptador cuando detecte que el controlador (controller) (o escáner) está en modo Programa.
  3. Seleccione un Valor de estado de seguridad de activado o desactivado, para cada punto, haciendo clic en la flecha hacia abajo en el cuadro.
    CONSEJO: para usar esta función debe seleccionar primero “Aplicar estado de seguridad a salidas” en los cuadros Comportamiento ante fallo de comunicación o Comportamiento ante modo programa (program).
  4. Haga clic en:
    • Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Cancelar para cancelar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
    • Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
    • Ayuda para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal