Fallo al modificar los datos de la cadena.
Intentó modificar el valor de una cadena, pero la operación falló. Esto podría ocurrir porque:
Falta el carácter de terminación de cadena
Se ha olvidado de introducir las últimas comillas. Por ejemplo: en 'abcd faltan las comillas de cierre.
Para corregir este error, escriba las comillas de cierre en los datos introducidos, o quite las comillas de apertura e introduzca los datos sin comillas. Si decide introducir los datos sin comillas, el sistema ya se encargará de añadirlas.
El literal de la cadena contiene una combinación de caracteres no válida
Ha introducido una combinación de literal no válida. Por ejemplo:
‘$z’ o ‘$x’ – combinaciones de dos letras no válidas
‘$0z’ o ‘$x3’ – valores hexadecimales no válidos
Para corregir este error, mire todas las combinaciones de $ que haya introducido y compruebe que los valores posteriores a ellas son una de las combinaciones de dos letras válidas o bien un valor hexadecimal válido. Además, revise también todos los caracteres de comillas simples que haya en la cadena y compruebe que tienen el signo $ delante (excepto las comillas de apertura y de cierre).
Se ha proporcionado demasiada información de caracteres. Caracteres extra.
Los datos de la cadena que ha introducido exceden el número máximo de caracteres permitidos en el campo Editar. Edite los datos de la cadena para que sean inferiores a este número máximo.
Entregue su opinión