Introduzca un valor que esté dentro del rango

El valor introducido está fuera de rango.
Los valores mínimo y máximo permitidos para el atributo pueden depender también de otros atributos introducidos (por ejemplo, el atributo de posición inicial debe estar dentro de los límites de fin de carrera si los límites se usan para un eje (axis)).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal