Valores de medición y registro de ganancia de salida - calibración de FLEX I/O

Para medir la ganancia de salida y registrar su valor:
ganancia
La relación entre la magnitud de una señal de salida y la señal de entrada.
En una ecuación lineal (y=mx+b), el parámetro (m) se usa para controlar la variable dependiente (y) a un valor especificado cuando la variable independiente (x) está en un máximo.
  1. Mida el voltaje de los canales usando un multímetro.
  2. Introduzca el valor, para cada canal, en la columna
    Referencia registrada (Voltios)/(mA)
    .
  3. Seleccione
    Siguiente
    para ver los resultados de la calibración de ganancia de salida.
El software usa el valor introducido, calcula la corrección de error y envía la corrección al módulo (module).
También puede seleccionar:
  • Reintentar
    si se produce un error y necesita repetir un paso (step) en el proceso de calibración.
    CONSEJO:
    este botón sólo está habilitado cuando ocurre un error.
  • Detener
    para cancelar y salir de la calibración.
  • Ayuda
    para obtener asistencia relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal