¡PELIGRO! Se detectó desigualdad de identidad de módulos (modules), ¡lea con atención antes de continuar!

Si realiza la operación seleccionada puede interrumpir el control. Debe seleccionar continuar con la operación seleccionada o cancelar.
Hay una discrepancia entre el módulo real y lo que se especifica en la ficha General. Uno o más de los siguientes son diferentes:
  • Proveedor
  • Tipo de módulo (module) (la combinación de tipo de producto y código de producto para un proveedor en particular)
  • Revisión mayor
Durante la creación del módulo (module), pudo haber:
  • seleccionado el módulo (module) incorrecto
  • seleccionado la ubicación incorrecta
  • colocado un módulo (module) incorrecto en la ubicación
Dado que el módulo real no es lo que espera el software, esto puede provocar un comportamiento inesperado al efectuar la operación. Es posible que se interrumpa el control de una parte del sistema.
Cambie la configuración del módulo (module) en la ficha General de manera que coincida con el módulo real.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal