Error de conversión de programa (PCE)
La instrucción Error de conversión de programa (PCE) se genera mediante la herramienta de traducción. La herramienta de traducción inserta una instrucción PCE en el renglón de escalera correspondiente para ayudarle a identificar los posibles errores en una conversión.
Cuando un archivo ha finalizado la importación, los resultados aparecen en la parte inferior de la pantalla. Haga doble clic en los errores de la ventana de resultados para localizar los mensajes PCE insertados por la herramienta de traducción. Para completar el proceso de conversión, querrá localizar, analizar y solucionar las posibles discrepancias mediante las instrucciones PCE.
A continuación se muestra un ejemplo de una instrucción PCE:
*** Generated by Translation Tool: Source and destination types may differ *** ; N: PCE(120, PCE011) COP(I1_008, N23[0], 4);
Mensajes PCE
A continuación aparece una lista de todos los mensajes que se generan con una instrucción PCE. El texto se agrega a los comentarios de renglón que tienen la instrucción PCE. El texto del mensaje comienza con asteriscos (*) y las palabras "Generado por la herramienta de traducción", y finaliza con asteriscos.
ID | Texto | Valores aceptados |
101 | La dirección usa como referencia un campo de bit de Acumulación de actualización (UA) de contador. No es compatible con el software Logix Designer . | Cada vez que se encuentra una referencia a un campo UA de contador (solo SLC ). |
102 | La dirección usa como referencia un campo de Desbordamiento (OV) o Subdesbordamiento (UN) de contador. Esto se ha traducido, pero hay que confirmar la traducción. | Cada vez que se encuentra una referencia a un campo OV o UN de contador |
103 |
ADVERTENCIA:
En el software
Logix Designer no hay archivos de estado. En el software Logix Designer , las instrucciones GSV se utilizan para obtener la información del controlador, cuando corresponde. Esta traducción se debe confirmar. | Cada vez que se encuentra una referencia al archivo S. |
105 | La dirección hace referencia a un número de archivo indirecto. No se ha traducido. | Cada vez que se encuentra una referencia de dirección con un número de archivo indirecto. |
107 | La referencia de dirección podría tener un índice incorrecto. Es necesario confirmar la traducción. | Cada vez que no se puede determinar un índice adecuado en la matriz. |
108 | La instrucción BTR, BTW o MSG se ha traducido. Sin embargo, es necesario confirmar la traducción. Estas instrucciones tienen muchos parámetros que no se pueden traducir directamente y se require revisar. | Cada vez que se traduce una instrucción BTR, BTW o MSG. |
109 | PLC-5 y SLC s utilizan bases de tiempo de 0,01 segundo y 1 segundo. El software Logix Designer utiliza una base de tiempo de 0,001 segundo. La dirección usa como referencia un campo de Acumulador (ACC). Es necesario confirmar la traducción. | Cada vez que se encuentra una referencia a un campo ACC |
110 | PLC-5 y SLC s utilizan bases de tiempo de 0,01 segundo y 1 segundo. El software Logix Designer utiliza una base de tiempo de 0,001 segundo. La dirección usa como referencia un campo Preseleccionado (PRE). Es necesario confirmar la traducción. | Cada vez que se encuentra una referencia a un campo PRE. |
113 | Siga la instrucción <FBC o DDT> con la instrucción MOV y FAL en bifurcaciones paralelas para garantizar que se estén utilizando los bits correctos. | Cada instrucción FBC y DDT. |
114 | Aunque la instrucción PID se ha traducido, tiene muchos parámetros que no se traducen directamente al software Logix Designer . La traducción debe verificarse. | Cada vez que se traduce una instrucción PID. |
115 | Los parámetros de 16 bits se han extendido a 32 bits. Asegúrese de que la manipulación de bit sea correcta. | Cada vez que se traduce una instrucción BSL, BSR o BTD. |
116 | La estructura de las instrucciones FOR/NXT/BRK ha cambiado en la arquitectura Logix. En el procesador PLC-5 , la instrucción FOR y NXT adjunta una sección de código que se tiene que repetir varias veces, mientras que la instrucción BRK permite una forma de romper el código repetitivo. En la arquitectura RSLogix, la instrucción FOR llama a una rutina determinada un número específico de veces, de forma que no se necesita una instrucción NXT. La instrucción BRK funciona de forma similar al procesador PLC-5 . Como este cambio de arquitectura es significativo, probablemente tendrá que plantearse una reestructuración de su lógica. | Cada vez que se encuentran las instrucciones FOR/NXT/BRK |
117 | Instrucción AGA no compatible | Cada vez que se encuentra una instrucción AGA. |
119 | CIR/COR no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción CIR o CIO. |
120 | Los tipos de origen y destino pueden variar | Cuando los tipos de origen y destino varían en una instrucción COP. |
121 | Instrucción DFA no compatible | Cada vez que se encuentra una instrucción DFA. |
122 | Instrucción ERI/ERO no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción ERI o ERO. |
123 | Instrucción IDI/IDO no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción IDI o IDO. |
124 | Instrucción IIN/IOT no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción IIN o IOT. |
128 | La rutinas SFC no se traducen. | Cada vez que se encuentra una instrucción SFR o EOT. |
129 | Las instrucciones de edición en línea no son compatibles. | Cada vez que se encuentra una instrucción SDS, SIZ o SRZ. |
130 | Las instrucciones de interrupción del usuario no son compatibles. | Cada vez que se encuentra una instrucción UID, UIE o UIF. |
131 | Instrucción DDV no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción DDV. |
132 | Instrucciones del contador de alta velocidad no compatibles. | Cada vez que se encuentra una instrucción HSC/HSD/HSE/ SL o RHC/RAC/TDF. |
133 | Instrucciones de habilitar/deshabilitar interrupción de E/S no compatibles. | Cada vez que se encuentra una instrucción IID o IIE. |
134 | Instrucción IIM/IOM no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción IIM o IOM. |
135 | Instrucción INT no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción INT. |
136 | Instrucción REF no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción REF (en SLC ). |
137 | Instrucción RPI no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción RPI. |
138 | Las instrucciones de interrupción temporizada seleccionables no son compatibles. | Cada vez que se encuentra una instrucción STD/STE o STS. |
139 | Instrucción SUS no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción SUS. |
141 | Instrucción RMP no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción RMP. |
142 | Instrucción RPC no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción RPC. |
143 | Instrucción SVC no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción SVC. |
144 | Instrucción SWP no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción SWP. |
145 | Instrucción SQC no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción SQC. |
146 | Instrucción INV no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción INV. |
147 | Instrucción DCD/ENC no compatible. | Cada vez que se encuentra una instrucción DCD o ENC. |
148 | La instrucción CEM, DEM o EEM se ha traducido. Sin embargo, es necesario confirmar la traducción. Estas instrucciones tienen muchos parámetros que no se pueden traducir directamente y se require revisar. | Cada vez que se encuentra una instrucción CEM, DEM o EEM. |
149 | Los mensajes Modbus no son compatibles con el software Logix Designer . | Si la instrucción MSG se ha configurado para Modbus. |
150 | La instrucción MSG y la etiqueta de MENSAJE asociada deben verificarse manualmente. | Cada vez que se encuentra una instrucción MSG. |
151 |
ADVERTENCIA:
En el software
Logix Designer no hay archivos de estado. Sin embargo, este valor de archivo de estado se gestiona mediante la rutina StatusFile. | Índices de tipo de archivo S que se pueden traducir directamente a la funcionalidad en el software Logix Designer . |
152 | El software Logix Designer tiene un mecanismo de tratamiento de fallos diferente al de PLC-5 /SLC . No se llamará a esta rutina de fallo. | Inicio de la rutina de fallo del procesador antiguo identificado. |
153 | El software Logix Designer no utiliza esta rutina PII/DII. | Inicio de la rutina PII/DII del procesador antiguo identificado. |
Entregue su opinión