PowerPhaseLossFault

Se aplica a: Ejes (axes) de servovariador.
PowerPhaseLossFault es un atributo booleano. Se establece cuando el variador detecta que se ha perdido una o más de las tres fases de la línea de alimentación, de las entradas de alimentación trifásicas. Un PowerPhaseLossFault desactiva todos los ejes (axes) asociados al variador.
PowerPhaseLossFault es una condición no recuperable.
Para borrar un PowerPhaseLossFault:
  1. Solucione la causa subyacente del fallo (fusible fundido, interruptor automático abierto, fase conectada a tierra, etc.).
  2. Ejecute una instrucción de restablecimiento de fallo (MAFR) para borrar todos los fallos de movimiento para un eje (axis).
Cuando se produce un PowerPhaseLossFault en un eje (axis) de servovariador, se establece el bit #26 del atributo DriveFault, el atributo PhysicalAxisFault y el bit #0 del atributo AxisFault.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal