Instrucciones de cadena ASCII

Se utiliza las instrucciones de cadena ASCII para modificar y crear cadenas de caracteres ASCII.
Instrucciones disponibles
Diagrama de escalera y texto estructurado
Bloque de funciones
No disponible
Si desea:
Utilice esta instrucción:
Añadir caracteres de terminación o delimitadores a una cadena
CONCAT
Borrar caracteres de una cadena (por ejemplo, eliminar encabezados o caracteres de control de una cadena)
DELETE
Determinar el carácter de inicio de una cadena secundaria
FIND
Insertar caracteres en una cadena
INSERT
Extraer caracteres de una cadena
MID
También puede utilizar las siguientes instrucciones para comparar o convertir caracteres ASCII:
Si desea:
Utilice esta instrucción:
Comparar una cadena con otra
CMP
Determinar si unos caracteres son iguales que otros caracteres concretos
EQ
Determinar si unos caracteres son diferentes de otros caracteres concretos
NE
Determinar si unos caracteres son iguales o mayores que otros caracteres concretos
GE
Determinar si unos caracteres son mayores que otros caracteres concretos
GT
Determinar si unos caracteres son iguales o menores que otros caracteres concretos
LE
Determinar si unos caracteres son menores que otros caracteres concretos
LT
Reordenar los bytes de una etiqueta INT, DINT o REAL
SWPB
Encontrar una cadena en una matriz de cadenas
FSC
Convertir los caracteres en valores SINT, INT, DINT o REAL
STOD
Convertir los caracteres en un valor REAL
STOR
Convertir un valor SINT, INT, DINT o REAL en una cadena de caracteres ASCII
DTOS
Convertir un valor REAL en una cadena de caracteres ASCII
RTOS
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal