Códigos de error CIP

Estos son los códigos de error CIP generales que puede devolver el atributo Código de error.
Códigos de error CIP
Código de error (hex)
Nombre del error
Descripción del error
00
Éxito
El objeto especificado ha realizado el servicio con éxito.
01
Error de conexión
Un servicio relacionado con conexión ha fallado a lo largo de la ruta de conexión.
02
Recurso no disponible
Los recursos necesarios para que el objeto realizara el comportamiento solicitado no están disponibles. Debe suministrarse más información específica del objeto en el campo de estado específico del objeto de la respuesta.
03
Valor no válido en el parámetro de datos específico del objeto de una solicitud de servicios
Una parte de los datos suministrados como un parámetro de datos específicos de un objeto para un servicio no era válida. La verificación de los datos se especifica en la definición del objeto que está informando el error.
04
Error en segmento IOI
El nodo de procesamiento no ha entendido el identificador de segmento IOI o la sintaxis del segmento. El desplazamiento de palabra del primer segmento del IOI que no se ha entendido debe suministrarse en la primera palabra del campo de estado específico del objeto de la respuesta. El desplazamiento se calcula como cero en base a la primera palabra después del tamaño IOI en el mensaje cuando el procesamiento de IOI se detiene al encontrar un error en segmento IOI.
05
Destino IOI desconocido
IOI está haciendo referencia a una clase de objeto, instancia o elemento estructural no conocido o que no se encuentra en el nodo de procesamiento. El desplazamiento de palabra hacia el primer componente del segmento que hace referencia a algo desconocido o no presentado en el nodo de procesamiento debería suministrarse en la primera palabra del campo de estado específico del objeto de la respuesta. El desplazamiento se calcula como cero en base a la primera palabra después del tamaño IOI en el mensaje. El procesamiento de IOI se detiene al encontrar un error de destino IOI desconocido.
06
Transferencia parcial
Solo se ha transmitido una parte de los datos que se esperaban.
07
La conexión se ha perdido
Se ha perdido el error de la conexión del mensaje.
08
Servicio no implementado
El servicio solicitado no se ha implementado o definido para esta clase u objeto de instancia.
09
Valor de atributo no válido
El valor de un atributo del objeto o clase no es válido. El estado específico del objeto debería informar sobre el número del atributo y el código de estado del primer atributo que rechace los datos.
0A
Error de lista de atributos
Un atributo en la respuesta de Get_Attribute_List or Set_Attribute_List tiene un estado distinto de cero.
0B
El modo/estado solicitado ya es el actual
El objeto ya se encuentra en el modo/estado solicitado por el servicio. El estado específico del objeto debería informar del estado actual del objeto.
0C
El objeto no puede realizar el servicio en su modo/estado actual
El objeto no puede realizar el servicio solicitado en su modo/estado actual El estado específico del objeto debería informar del estado actual del objeto. Por ejemplo, este error se devolvería si se enviase una solicitud de servicio de transferencia al objeto NVS antes de que se reciba una solicitud de servicio de actualización, ya que es necesario un servicio de actualización antes de poder enviar los datos usando un servicio de transferencia.
0D
El objeto ya existe
La instancia solicitada del objeto que debe crearse ya existe.
0E
El valor del atributo no se puede establecer
El atributo del objeto no es el que se pueda establecer. El estado específico del objeto debería informar sobre el número del atributo que rechaza los datos.
0F
El permiso de acceso no permite el servicio
Los permisos de acceso no permiten que el objeto realice el servicio. Debería informarse en el estado extendido sobre los permisos de acceso disponibles para el objeto.
10
El modo/estado del dispositivo no permite que el objeto realice el servicio
El dispositivo que contiene al objeto no le permite realizar el servicio en el modo/estado actual del dispositivo. El estado específico del objeto debería informar del estado actual del dispositivo. Por ejemplo, un controlador puede tener un interruptor de llave que, cuando está fijado en 'arranque forzoso', provoque un error en las solicitudes de servicio a diferentes objetos, como ediciones de programa. Después, se devolvería este código de error.
11
Datos de respuesta demasiado grandes
Los datos a enviar en el búfer de respuesta son más grandes que el búfer de respuesta asignado y, por tanto, no se han enviado los datos.
12
Fragmentación de un valor primitivo
El servicio ha especificado una operación que va a fragmentar un valor de dato primitivo, por ejemplo, reducir a la mitad de un tipo de datos REAL.
13
No hay datos suficientes
El servicio no ha suministrado los datos suficientes como para realizar la operación especificada.
14
Atributo no definido
No se ha definido el atributo especificado para la clase o el objeto.
15
Demasiados datos
El servicio ha suministrado más datos de lo esperado (dependiendo del servicio y el objeto, es posible que el servicio aun se procese).
16
El objeto no existe
El objeto especificado no existe en el dispositivo.
17
La secuencia de fragmentación del servicio no está actualmente en curso
En este momento, la secuencia de fragmentación para este servicio no está activa actualmente para estos datos.
18
No hay datos de atributos almacenados
Los datos de atributos de este objeto no se han guardado antes del servicio solicitado.
19
Error de operación de almacenamiento
Los datos de atributos de este objeto no se han guardado debido a algún fallo durante el intento.
1A
Error de puente, paquete de solicitud demasiado grande para la red
El paquete de solicitud de servicio era demasiado grande para la transmisión por red en la ruta hasta el destino. Se ha forzado el dispositivo de puente a invalidar el servicio.
1B
Error de servicio de puente, paquete de respuesta demasiado grande para la red
El paquete de respuesta del servicio era demasiado grande para la transmisión por red en la ruta desde el destino. Se ha forzado el dispositivo de puente a invalidar el servicio.
1C
Datos de entrada de la lista de atributos perdida
El servicio no ha proporcionado un atributo en una lista de atributos que el servicio necesitaba para poder realizar el comportamiento solicitado.
1D
Lista de valores de atributos no válida
El servicio devuelve la lista de atributos suministrada con información de estado sobre los atributos que no eran válidos.
1E
Error de servicios incrustados
Un servicio incrustado ha provocado un error.
1F
Error relacionado con conexión
Un servicio ha fallado debido a una condición de error relacionada con el procesamiento de un servicio relacionado con conexión. Esto puede ocurrir durante mensajes conectados y no conectados. Los mismos códigos de estado extendidos que se usan para el código de error de estado general 01 se devuelven para este estado extendido de error.
20
Parámetro no válido
Obsoleto.
21
Valor o medio de una sola escritura ya escrito
Se ha intentado escribir en un medio de una sola escritura (por ejemplo, PROM o un variador WORM) en el que ya se ha escrito o modificar un valor que no se puede cambiar cuando ya se ha establecido.
22
La respuesta no válida recibida
Se ha recibido una respuesta no válida, por ejemplo, el código del servicio de respuesta no coincide con el código del servicio solicitado o el mensaje de respuesta es más corto que el tamaño de respuesta mínimo esperado. Este código de error puede servir para otros motivos de respuestas no válidas.
23
CST no coordinado
El valor de Hora coordinada del sistema (CST) aun no está dentro de tolerancia en la que se puede aceptar una actualización. Intentar de nuevo.
24
Error de programación de conexión
Obsoleto.
25
Fallo clave en IOI
El segmento clave incluido como el primer segmento en el IOI no coincide con el módulo de destino. El estado específico del objeto indicará la parte de la verificación clave que ha fallado.
26
Tamaño IOI no válido
El tamaño IOI que se ha enviado con la solicitud de servicio no es suficientemente grande como para permitir que la solicitud se envíe a un objeto o se han incluido demasiados datos de envío.
27
Atributo no esperado en la lista
Se ha intentado establecer un atributo que no se podía establecer en este momento.
28
ID de miembro no válido DNet
Consulte las especificaciones de DeviceNet para obtener más información: http://www.odva.org/
29
El miembro DNet no se puede establecer
Consulte las especificaciones de DeviceNet para obtener más información: http://www.odva.org/
32D
No se encuentra regla de entrada coincidente
Este código de estado extendido se retorna cuando se rechaza una petición al no encontrar regla de entrada coincidente.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
32E
Denegación de regla de entrada
Este código de estado extendido se retorna cuando se rechaza una petición al encontrar una regla de entrada coincidente con la acción DENEGAR.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
32F
Denegación de regla de entrada NON_SECURE
Este código de estado extendido se retorna cuando se rechaza una petición al encontrar una regla de entrada coincidente con la acción ALLOW_INGRESS_SECURE, pero la petición se realizó a través de un puerto no CIP Protección.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
330
No se encuentra regla de salida coincidente
Este código de estado extendido se retorna cuando se rechaza una petición al no encontrar regla de salida coincidente.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
331
Denegación de regla de salida
Este código de estado extendido se retorna cuando se rechaza una petición al encontrar una regla de salida coincidente con la acción DENEGAR.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
332
Cifrado de regla de salida no permitido
Este código de estado extendido se retorna cuando se rechaza una petición al encontrar una regla de salida coincidente con la acción PERMITIR, pero la CIPHER_LIST no incluye un conjunto de cifrado permitido.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
900
(D)TLS ALERT 0: Notificación de cierre 1
Un extremo de la conexión (D)TLS ha solicitado el cierre de la conexión.
Compruebe que el modelo coincida con el flujo de comunicaciones real.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
901
(D)TLS ALERT 10: Mensaje no esperado
Compruebe que el modelo coincida con el flujo de comunicaciones real.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
902
(D)TLS ALERT 20: MAC de registro erróneo
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
903
(D)TLS ALERT 22: Desbordamiento de registro
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
904
(D)TLS ALERT 30: Fallo de descompresión
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
905
(D)TLS ALERT 40: Fallo de comunicación
Compruebe la configuración.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
906
(D)TLS ALERT 42: Certificación errónea
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
907
(D)TLS ALERT 43: Certificado no compatible
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
908
(D)TLS ALERT 44: Certificado revocado
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
909
(D)TLS ALERT 45: Certificado caducado
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
90A
(D)TLS ALERT 46: Certificado desconocido
Compruebe el modelo para ver si coincide con el flujo de comunicaciones real. De ser así, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
90B
(D)TLS ALERT 47: Parámetro ilegal
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
90C
(D)TLS ALERT 48: CA desconocido
Compruebe que el modelo coincida con el flujo de comunicaciones real.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
90D
(D)TLS ALERT 49: Acceso denegado
Compruebe que el módulo coincida con el flujo de comunicaciones real.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
90E
(D)TLS ALERT 50: Error de decodificación
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
90F
(D)TLS ALERT 51: Error de descrifrado
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
910
(D)TLS ALERT 70: Versión de protocolo
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
911
(D)TLS ALERT 71: Seguridad insuficiente
Para el conjunto de cifrado configurado en el módulo, compruebe que cada destino para un origen tenga un conjunto de cifrado coincidente permitido.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
912
(D)TLS ALERT 80: Error interno
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
913
(D)TLS ALERT 86: Sistema de soporte no apropiado
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
914
(D)TLS ALERT 110: Extensión no admitida
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
915
(D)TLS ALERT: Identidad PSK desconocida
Compruebe que el módulo coincida con el flujo de comunicaciones real. De ser así, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
916-9FF
Error de sesión de seguridad CIP
Compruebe que se haya direccionado el dispositivo adecuado y que la configuración del proyecto incluya dispositivos compatibles con la política de seguridad CIP. Si el error continúa, póngase en contacto con el administrador de seguridad o el servicio de asistencia técnica.
2A - CF
Reservado para un uso del sistema en el futuro
Este rango de códigos de error se ha reservado para un uso del sistema en el futuro.
D0 - FF
Reservado para un uso del sistema en el futuro
Este rango de códigos de error se ha reservado para que lo usen servicios específicos de objeto y clase o para el desarrollo antes del registro.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal