Editor de lógica de escalera

El Editor de lógica de escalera está en la ventana de la rutina (routine) de la ventana principal de la aplicación
Logix Designer
. Este editor proporciona una manera de editar una rutina (routine) de lógica de escalera. Esta ventana tiene fichas para todas las rutinas (routines) abiertas, una ventana para cada rutina y una línea de comando. Cuando aparece inicialmente una rutina (routine) vacía, esta contiene un renglón en blanco y un renglón final.
Cuando se utilizan parámetros de programa (program) en una rutina (routine), la opción para acceder a los parámetros de programa de otro programa está disponible.
El
Editor de lógica de escalera
proporciona un signo de intercalación como ayuda cuando se edita la lógica de escalera. Éste representa la posición de trabajo actual en la ventana de rutina (routine). Además, cada panel de una vista de rutina (routine) contiene su propio signo de intercalación, lo cual permite trabajar simultáneamente en dos secciones diferentes de una rutina. El signo de intercalación solo aparece cuando la vista está activa.
Cuando aparece por primera vez una rutina (routine), el signo de intercalación se coloca en la región de selección de renglón del primer renglón.
CONSEJO:
No se pueden hacer cambios en el Editor de lógica de escalera cuando la ventana del Editor de lógica de escalera está minimizada.
El cuadro de diálogo Avance del Editor de lógica de escalera aparece cuando el Editor de lógica de escalera tarda mucho tiempo en agregar o eliminar renglones.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal