Fallo al ensamblar las ediciones en rutina (routine) <nombre de rutina>

Intentó ensamblar todas las ediciones en una rutina (routine), pero la operación falló. Esto podría ocurrir porque:
  • La rutina (routine) se ha eliminado.
  • el programa (program) en el cual está la rutina (routine) no está en el modo Probar ediciones
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal