Mnemónicos de instrucciones actualizados

En las versiones 36 y posteriores de Logix Designer, estos mnemónicos de instrucciones se han actualizado para ajustarse a las normas IEC 61131-3 y PLCopen.
Instrucción
Mnemónicos en versiones v35 y anteriores
Mnemónicos en versiones v36 y posteriores
Arco coseno
ACS
Arco seno
ASN
Arco tangente
ATN
Convertir en BCD
TOD
Convertir en entero
FRD
Igual que
EQU
Mayor que
GRT
Mayor o igual que
GEQ
Menor o igual que
LEQ
Menor que
LES
Límite
LIM
Movimiento
MOV
No igual que
NEQ
Raíz cuadrada
SQR
Truncar
TRN
X a la potencia de Y
XPY
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal