No igual a (NE)

En esta tabla se especifican los controladores y las aplicaciones compatibles con esta instrucción.
Arquitectura
Aplicaciones estándar
Aplicaciones de seguridad
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Sí
No
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Sí
Sí
Si está activada, la instrucción No igual a (Not Equal To, NE) y el operador <> comprueban si el Origen A no es igual al Origen B.
CONSEJO: En la versión 36 de Logix Designer, el mnemónico de esta instrucción ha cambiado de NEQ a NE.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Diagrama de bloque de funciones
El Diagrama del bloque de funciones es compatible con estos elementos:
Bloque FBD
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
RSL5K_NE AvailLanguages_FBD_v31
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
CONSEJO: Se utiliza el operador <> con una expresión para lograr el mismo resultado. Consulte Structured Text Syntax para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones y las asignaciones en el texto estructurado.
Operandos
Existen reglas de conversión de datos para utilizar diversos tipos de datos numéricos en una instrucción. Consulte
Conversiones de datos
.
Diagrama de lógica de escalera
Comparación numérica
Operando
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Formato
Descripción
Source A
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
inmediato
etiqueta
Valor que se prueba con respecto a Origen B
Source B
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
inmediato
etiqueta
Valor que se prueba con respecto a Origen A
CONSEJO: Consulte Tipos de datos de fecha y hora para obtener una descripción completa de los tipos de datos de Tiempo relativo (LTIME, TIME y TIME32) y de Tiempo absoluto (LDT y DT).
Comparación de cadenas
CONSEJO: Los literales de cadena inmediatos solo se aplican a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Operando
Tipo de datos
Formato
Descripción
Source A
String type
valor literal inmediato
etiqueta
Cadena que se prueba con respecto a Origen B
Source B
String type
valor literal inmediato
etiqueta
Cadena que se prueba con respecto a Origen A
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Operando
Tipo de datos
Formato
Descripción
NEQ
FBD_COMPARE
etiqueta
Estructura de NE
Estructura de FBD_COMPARE
Miembros de entrada
Tipo de datos
Descripción
EnableIn
BOOL
Habilita la entrada. Si no está en falso, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan.
El valor predeterminado es verdadero.
SourceA
REAL
Valor que se comprueba con respecto a SourceB.
SourceB
REAL
Valor que se comprueba con respecto a SourceA.
Miembros de salida
Tipo de datos
Descripción
EnableOut
BOOL
Indica si la instrucción está habilitada.
Dest
BOOL
Establece en verdadero cuando SourceA no es igual a SourceB. Se borra a falso cuando SourceA es igual a SourceB.
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Operandos de entrada (pines a la izquierda)
Tipo de datos
Descripción
SourceA (arriba)
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
Valor que se prueba con respecto a SourceB
SourceB (abajo)
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
TIME
TIME32
LTIME
DT
LDT
Valor que se comprueba con respecto a SourceA.
Operando de salida (pin a la derecha)
Tipo de datos
Descripción
Dest
BOOL
Establece en verdadero cuando SourceA no es igual a SourceB. Se borra a falso cuando SourceA es igual a SourceB.
Consulte las funciones FBD en Funciones FBD
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
Consulte el
Diagrama de flujo de comparación de cadenas NE
para ver los fallos.
Consulte Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
Establecer la condición de salida de reglón a condición de entrada de reglón
La condición de entrada de renglón es verdadera
Comparación numérica:
Si el Source A o el Source B es NAN y el Source A no es igual a Source B.
Establecer la condición de salida de renglón en verdadera.
else
Borrar la condición de salida de renglón a falsa.
Comparación de cadena:
Consulte el
Diagrama de flujo de comparación de cadenas NE
.
Si la salida es falsa
Borrar la condición de salida de renglón a falsa
else
Establecer la condición de salida de renglón en verdadera.
Post-escaneado
N/A
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
EnableIn es falso
Establecer EnableOut a EnableIn
EnableIn es verdadero
Comparación numérica:
Establecer EnableOut a EnableIn
Si el SourceA o el SourceB es NAN o si el SourceA no es igual a SourceB.
Establecer Destino a verdadero.
else
Borrar Destino a falso.
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
N/A
Post-escaneado
N/A
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
Escaneado normal
Comparación numérica:
Si el SourceA o el SourceB es NAN o si el SourceA no es igual a SourceB.
Establecer Destino a verdadero.
else
Borrar Destino a falso.
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
N/A
Post-escaneado
N/A
Diagrama de flujo de comparación de cadenas NE
SourceA.LEN y SourceB.LEN se gestionan como valores sin signo.
NE_stringcompareflowchart_v33
Ejemplos
Diagrama de lógica de escalera
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Función FBD
NE_FBD Block ex
Texto estructurado
if value_1 <> value_2 then
light_4 := 1;
else
light_4 := 0;
end_if;
if value_3 <> ’I am EQUAL’ then
light_5 := 1;
else
light_5 := 0;
end_if;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal