Mover (MOVE)
En esta tabla se especifican los controladores y las aplicaciones compatibles con esta instrucción.
Arquitectura | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de seguridad |
|---|---|---|
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Sí | No |
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Sí | Sí |
La instrucción MOVE mueve una copia de Origen a Dest. Source permanece sin cambios.
CONSEJO:
En la versión 36 de Logix Designer, el mnemónico de esta instrucción ha cambiado de MOV a MOVE.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
CONSEJO:
Utilice una asignación ":=" con una expresión para obtener el mismo resultado. Consulte Structured Text Syntax para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones y las asignaciones en el texto estructurado.
Operandos
IMPORTANTE:
Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
- Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
- Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
- A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Existen reglas de conversión de datos para utilizar diversos tipos de datos numéricos en una instrucción. Consulte Conversiones de datos.
Diagrama de lógica de escalera
Numérico
Operando | Tipo de datos Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Tipo de datos Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|---|
Source | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | inmediato etiqueta | Valor a mover |
Dest | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | etiqueta | Etiqueta para almacenar el resultado |
CONSEJO:
Consulte Tipos de datos de fecha y hora para obtener una descripción completa de los tipos de datos de Tiempo relativo (LTIME, TIME y TIME32) y de Tiempo absoluto (LDT y DT).
CONSEJO:
Tenga en cuenta estas restricciones al utilizar los tipos de datos de Tiempo relativo (LTIME, TIME TIME32) y de Tiempo absoluto (LDT, DT):
- Un tipo de tiempo relativo solo puede moverse desde o hacia otro tipo de tiempo relativo.
- Un tipo de tiempo absoluto solo puede moverse desde o hacia otro tipo de tiempo absoluto. Además, puede programar un tipo de tiempo absoluto con LINT para adoptar algunas prácticas de sellos de hora anteriores.
Cadena (solo para controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590)
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
Source | String type | inmediato etiqueta | Cadena a mover |
Dest | String type | etiqueta | Etiqueta para almacenar el resultado |
Afecta a las marcas de estado matemáticas
Controladores | Afecta a las marcas de estado matemáticas |
|---|---|
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Condicional |
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Sí |
Consulte Marcas de estado matemático.
Fallos mayores/menores
Ocurrirá un fallo menor si: | Tipo de fallo | Código de fallo |
|---|---|---|
La función de detección de desbordamiento está activada y el valor de Source está fuera del rango del tipo Dest. | 4 | 4 |
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A |
La condición de entrada de renglón es falsa | Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón. |
La condición de entrada de renglón es verdadera | Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón. La instrucción copia el valor de Source en Dest. Operandos de cadena: Si Source.LEN > SIZE( Dest.DATA) La cadena se trunca según lo que quepa S:V está establecido. |
Post-escaneado | N/A |
Ejemplos
Diagrama de lógica de escalera

Texto estructurado
value_2 := value_1;
value_3 := 'Test PASSED';
Entregue su opinión