Descargar

Después de crear un programa en Logix Designer, debe transferirse desde el ordenador al controlador.
  • Cargar: transfiere el programa (program) del controlador (controller) al ordenador.
  • Descargar: transfiere el programa (program) del ordenador al controlador (controller).
Esta tarea (task) necesita estos ítems:
Elemento
Descripción
Árbol de comunicaciones
Una representación jerárquica de una topología de red cuya raíz se encuentra en un dispositivo host de servidor específico.
Explorador de red
La herramienta para desplazarse por topologías de red y configurar software compatible con la comunicación con los dispositivos. El software de comunicación
FactoryTalk Linx
viene incluido en Studio 5000 Logix Designer. Para configurarlo, vaya a
Comunicaciones > Explorador de red
.
Ruta de acceso de comunicación
Esta es la ruta CIP que identifica la unidad de comunicaciones, la dirección del dispositivo y el puerto.
Studio 5000 Logix Designer
la utiliza al ejecutar un comando Conectarse, Cargar o Descargar.
Modo Programa (program)
Modo del controlador (controller) durante el cual la lógica no se ejecuta, las salidas no se controlan y las operaciones de edición están disponibles. Si el interruptor de llave está en Remoto, el controlador (controller) está en el modo de programa (program) remoto.
Para crear un programa (program):
  1. Seleccione
    Comunicaciones > Explorador de red
    .
    El software de comunicación se inicia en el cuadro de diálogo
    Explorador de red
    y muestra el árbol de comunicaciones.
  2. Seleccione un controlador (controller) del árbol.
  3. Seleccione
    Establecer ruta del proyecto
    para usar siempre esta ruta de comunicaciones con este proyecto.
  4. Seleccione
    Descargar
    .
    Confirme el procedimiento de descarga. Puesto que se ha configurado la ruta de acceso de comunicaciones, la descarga funciona de forma inmediata y el proyecto se descarga en el controlador (controller). En la barra de estado aparecerán messages de estado de la descarga y del compilador.
    CONSEJO: El controlador (controller) debe estar en modo Programa (program) o en modo Programa remoto para descargar el proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal