Buscar
Ayuda en línea de Studio 5000 Logix Designer
B: Conjunto de instrucción
- B -
Y booleano (Boolean AND, BAND)
NO booleano (Boolean NOT, BNOT)
O booleano (BOR)
Interrupción (BRK)
Desplazamiento de bit a la izquierda (BSL)
Desplazamiento de bit a la derecha (BSR)
Distribuir campo de bits (BTD)
Distribuir campo de bits con receptor (BTDT)
Mensaje (MSG)
O exclusivo booleano (BXOR)
Conjunto de Instrucciones
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.
Normal