NO booleano (Boolean NOT, BNOT)

Esta información corresponde a los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590. Las diferencias de controladores se indican cuando corresponda.
La instrucción BNOT complementa una entrada booleana. Para realizar un NOT bit a bit, consulte
No a nivel de bits (NOT)
.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Esta instrucción no está disponible en el diagrama de escalera.
Diagrama de bloque de funciones
El Diagrama del bloque de funciones es compatible con estos elementos:
Bloque FBD
BNOT_FBD_avail_v31
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
BNOT_f_avail lang
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Operandos
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Operando
Tipo de datos
Formato
Descripción
BNOT tag
FBD_BOOLEAN_NOT
estructura
Estructura BNOT
Estructura de FBD_BOOLEAN_NOT
Miembros de entrada
Tipo de datos
Descripción
EnableIn
BOOL
Habilita la entrada. Si no está activada, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan.
Está establecido de forma predeterminada.
In
BOOL
Entrada a la instrucción.
Se establece en 1 en la primera descarga
Miembros de salida
Tipo de datos
Descripción
EnableOut
BOOL
Indica si la instrucción está habilitada.
Salida
BOOL
La salida de la instrucción.
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Operandos de entrada (pines a la izquierda)
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Descripción
In
BOOL
Entrada a la instrucción.
Operando de salida (pin a la derecha)
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Descripción
Salida
BOOL
La salida de la instrucción.
Consulte Funciones FBD.
Operación
La instrucción BNOT complementa una entrada booleana.
Out = NOT In
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción.
Ejecución
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Tag.EnableIn es falso
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Tag.EnableIn es verdadero
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en verdaderos.
La instrucción ejecuta tal como se describe en la sección Funcionamiento.
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
N/A
Post-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Funciones FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
Escaneado normal
La instrucción ejecuta tal como se describe en la sección Funcionamiento.
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
N/A
Post-escaneado
N/A
Ejemplo
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
En este ejemplo, bool_in1 se copia en BNOT_02.In, el resultado del complemento de BNOT_02.In se coloca en BNOT_02.Out y BNOT_02.Out se copia en value_result_not.
Si bool_in1 es:
Entonces, value_result_not es:
0
1
1
0
BNOT_FBD_ex_v31
Función FBD
En este ejemplo, el resultado del complemento de bool_in1 se coloca en value_result_not.
BNOT_f_example
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal