¡PRECAUCIÓN! La configuración ha cambiado. Lea con atención antes de continuar.

El software de configuración del módulo ha detectado que se ha realizado un cambio en los datos de configuración de estos módulos por otra parte del sistema, quizás en el monitor de datos o programáticamente mediante la lógica de escalera.
  • Seleccione Aceptar para aplicar los cambios y sobrescribir los cambios externos.
  • Seleccione Cancelar para cancelar esta operación de aplicación. Los cambios no se harán efectivos.
    CONSEJO: Aplicar los cambios en línea reconfigurará dinámicamente el módulo si usted es el controlador propietario.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal