Los programas (programs) seleccionados no se pueden borrar debido a restricciones

Un programa (program) no se puede cortar ni eliminar del
Organizador de controlador (controller)
o del
Organizador lógico
si se cumplen las condiciones enumeradas en este tema.
El
Organizador de controlador
es una representación gráfica del contenido de tu proyecto. Esta ventana consta de un árbol jerárquico de carpetas, archivos y enlaces que contienen toda la información acerca de los programas (programs) y los datos del proyecto actual. El
Organizador de controlador (controller)
es una ventana de herramientas que puede cambiar de tamaño, acoplar, desacopler y mover.
El
Organizador lógico
es una representación gráfica de la organización lógica del proyecto. Esta ventana contiene un árbol jerárquico de los programas (programs) y carpetas que contienen toda la información acerca de los programas del proyecto actual. El
Organizador lógico
es una ventana de herramientas que puede cambiar de tamaño, acoplar, desacopler y mover.
CONSEJO: El término
jerarquía
se refiere al programa, la fase o la secuencia de equipos y todos sus secundarios. Un ítem del organizador que no existe ni en el programa (program) ni en ninguno de sus secundarios se considera fuera de la jerarquía.
OBSERVACIÓN: Si
FactoryTalk Security
está habilitada, necesitará permisos de
FactoryTalk Security
para crear y eliminar ítems del
Organizador de controlador (controller)
y el
Organizador lógico
. Consulte Usar FactoryTalk Security con la aplicación Logix Designer.
En algunos casos, se modifican los permisos de
FactoryTalk Security
para operaciones de cortado y eliminación:
  • Si tiene permiso para cortar o eliminar un programa (program), también se cortarán o se eliminarán todos los programas, las rutinas (routines) y las etiquetas (tags) secundarias, sin importar cuáles sean los permisos de seguridad de estos.
  • Si tiene permiso para eliminar un programa (program), podrá eliminarlo aunque no tenga permiso de modificación en el elemento primario del programa. Esto también se aplica a los programas (programs) programados en una tarea (task). Puede eliminar un programa (program) aunque no tenga permiso para modificar la tarea (task).
Los programas (programs) no se pueden cortar ni eliminar de un organizador si está en línea y si algún programa, fase o secuencia de equipos de la jerarquía cumple una de las siguientes condiciones:
  • Hay referencias a este programa (program) fuera de su jerarquía (por ejemplo, instrucciones Obtener valor del sistema [GSV] o Definir valor del sistema [SSV]).
  • Hay parámetros de programa con conexiones a etiquetas fuera de su jerarquía.
  • El programa (program) tiene acceso directo a parámetros de programa fuera de su jerarquía.
  • El programa (program) tiene acceso directo a referencias a datos de programa (alias) fuera de su jerarquía.
  • Se hace referencia a las etiquetas (tags) del programa (program) en tendencias (trends).
  • Se hace referencia a la etiqueta (tag) de respaldo de una fase del equipo (equipment phase) o una secuencia de equipos fuera de la jerarquía.
  • Es un programa (program) de seguridad y contiene:
    • Un elemento primario
    • Elementos secundarios
    • Etiquetas (tags) o rutinas (routines)
  • El programa (program) es el elemento secundario o primario de un programa de seguridad.
  • El programa (program) está programado.
No se pueden cortar ni eliminar programas (programs) de un organizador si está en línea o fuera de línea y:
  • Hay un programa (program) de seguridad en la jerarquía y el controlador (controller) tiene un bloqueo de seguridad.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal