Filtro digital demasiado alto

La constante de tiempo del filtro digital es demasiado alta. Introduzca un valor de filtro digital que sea menor que 20,100 milisegundos.
El filtro digital es un filtro de retraso de primer orden que uniformiza las transiciones de entrada y se especifica en milésimas de segundo.
transición (transition)
El cambio de estado de una condición de desactivado a activado o viceversa.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal