La rampa está establecida pero el régimen de rampa es cero
Una de las siguientes condiciones de rampa está establecida (mediante una casilla de verificación):
- Rampa en modo Marcha
- Rampa a Programa (program)
- Rampa a fallo
La rampa a valor definido por el usuario y el régimen de rampa es cero. Borre la condición de la rampa o cambie el régimen de rampa a un valor que no sea cero.
CONSEJO:
El régimen de rampa y las condiciones de rampa pueden estar en fichas separadas.
Entregue su opinión