Descripción general del cuadro de diálogo Calibración de salida - ficha Resultados de ganancia (FLEX I/O analógico)

El propósito de esta ficha es:
  • le muestran los resultados de la calibración de ganancia
    ganancia
    La relación entre la magnitud de una señal de salida y la señal de entrada.
    En una ecuación lineal (y=mx+b), el parámetro (m) se usa para controlar la variable dependiente (y) a un valor especificado cuando la variable independiente (x) está en un máximo.
  • informarle de que ha finalizado la calibración
  • ofrecerle la posibilidad de regresar a la ficha Calibración
Puede ver los resultados en la columna Estado.
Si la columna Estado muestra:
Entonces:
Aceptar
La calibración se realizó correctamente.
Error
Haga clic en Reintentar para volver a intentar ver los resultados de la calibración de ganancia y recibir notificación de que concluyó la calibración.
CONSEJO:
Debe hacer clic en el botón Terminar para regresar a la ficha Calibración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal