Instrucciones de temporizador y contador

Operaciones de control de temporizadores y contadores basadas en tiempo o en un número de eventos.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Bloque de funciones y texto estructurado
Si desea
Utilice esta instrucción
Saber cuánto tiempo se ha habilitado un temporizador.
TON
Saber cuánto tiempo se ha deshabilitado un temporizador.
TOF
Acumular tiempo.
RTO
Saber cuánto tiempo se ha habilitado un temporizador con el restablecimiento incorporado en el bloque de funciones.
TONR
Saber cuánto tiempo se ha deshabilitado un temporizador con el restablecimiento incorporado en el bloque de funciones.
TOFR
Acumular tiempo con el restablecimiento incorporado en el bloque de funciones.
RTOR
Contar de manera ascendente
CTU
Contar de manera descendente
CTD
Contar de manera ascendente y descendente en el bloque de funciones.
CTUD
Restablecer un temporizador o un contador.
RES
La base de tiempoes 1 milisegundo para todos los temporizadores. Por ejemplo, el valor .PRE de un temporizador de 2 segundos debería ser 2000.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal