Restablecer (RES)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción RES restablece una estructura de TIMER, COUNTER o CONTROL.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Operandos
IMPORTANTE: Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
  • Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
  • Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
  • A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Tipo de datos
Formato
Descripción
Estructura
TIMER
CONTROL
COUNTER
TIMER
TIMER_T
CONTROL
COUNTER
Etiqueta
Estructura a restablecer
Descripción
Cuando sea verdadero, la instrucción RES borra estos elementos:
Cuando se usa una instrucción RES para:
La instrucción borra:
TIMER
El valor .ACC a 0
Borra los bits de estado a falso.
TIMER_T
El valor .ACC a 0
Borra los bits de estado a falso.
COUNTER
El valor .ACC a 0
Borra los bits de estado a falso.
CONTROL
El valor .POS a 0
Borra los bits de estado a falso.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver los fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón.
La condición de entrada de renglón es verdadera
Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón.
Restablecer la estructura especificada.
Post-escaneado
N/A
Ejemplo
Diagrama de lógica de escalera
Ejemplo de restablecimiento
En el siguiente ejemplo:
cuando limit_switch_8 está habilitado, se restablece counter_4
cuando limit_switch_5 está habilitado, se restablece Timer_1
cuando limit_switch_6 está habilitado, se restablece control_1
cuando limit_switch_9 está habilitado, se restablece timer_21
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal