Ficha Información de módulo (module) - FLEX I/O
Esta ficha muestra la identificación del módulo (module) y la información de estado de un módulo FLEX I/O. La información en esta ficha no se muestra si está:
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
- fuera de línea
- creando un módulo (module)
Use esta ficha para determinar la identidad y el estado del módulo (module).
CONSEJO:
Los datos de esta ficha proceden directamente del módulo (module).
Parámetros
Identificación
Muestra la siguiente información acerca del módulo (module):
- Proveedor
- Tipo de producto
- Código del producto
- Revisión
Estado
Este campo muestra el estado operativo actual del módulo (module) y se divide en una sección Fallo y una sección Identidad del módulo. Estas secciones se comentan a continuación.
Fallo
Este campo muestra información de fallos sobre el módulo (module).
Si ocurre este tipo de fallo: | Significa que: | Y debe: |
Ninguno | Modo de funcionamiento normal. El módulo (module) no tiene fallos. | No hacer nada (es decir, no debe realizarse ninguna acción (action)). |
Ranura vacía | La ranura/ubicación está físicamente vacía. | Inserte un módulo (module) en la ranura/ubicación o corrija el número de ranura en la aplicación Logix Designer . |
Error de transmisión del backplane | Hay dificultad en comunicarse a través del backplane. | Asegúrese de que los módulos (modules) y bases estén correctamente instalados y conectados. |
Módulo (module) inesperado | El hardware físico no es igual que el módulo (module) configurado en el software. | Asegúrese de que el módulo (module) físico sea el mismo tipo de módulo creado en el software. |
Identidad del módulo (module)
Este campo muestra estos valores.
Si el módulo (module) físico: | Se muestra: |
está de acuerdo con lo especificado cuando se creó el módulo (module) | Igualdad |
no está de acuerdo con lo especificado cuando se creó el módulo (module) | Desigualdad |
Actualizar
Seleccione este botón para actualizar la ficha con los nuevos datos del módulo (module).
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aceptar y aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar con la edición.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota, y
- este controlador es elpropietario controlador ycontrolador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
- cambió la configuración del módulo (module) en el software
A continuación, cuando seleccione Aplicar o Aceptar, la información se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona Aplicar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Ayuda
Seleccione este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión