La base de tiempo está fuera de rango
Este mensaje aparece cuando se detectan datos de configuración incompletos, incorrectos o en conflicto para Ch0StoredData2, si introdujo una base de tiempo (en la etiqueta (tag) de configuración) que no era múltiplo de 10, o bien, una base de tiempo demasiado amplia (>3000 ms, >3 seg.)
Entregue su opinión