Códigos de error SERCOS
Grupo de error (Bits 4 a 7) | Tipo de error (Bits 0 a 3) | Descripción del error |
0000 | Error general | |
0000 | Ningún error en el canal de servicio | |
0001 | El canal de servicio no está abierto | |
1001 | Acceso no válido para cerrar el canal de servicio | |
0001 | Elemento 1 del bloque de datos IDN (IDN #) | |
0001 | Ningún IDN | |
1001 | Acceso no válido al elemento 1 | |
0010 | Elemento 2 del bloque de datos IDN (Nombre) | |
0001 | Ningún nombre | |
0010 | Transmisión del nombre demasiada corta | |
0011 | Transmisión del nombre demasiada larga | |
0100 | El nombre no se puede cambiar | |
0101 | Actualmente, el nombre está protegido contra escritura | |
0011 | Elemento 3 del bloque de datos IDN (Atributo) | |
0010 | Transmisión del atributo demasiada corta | |
0011 | Transmisión del atributo demasiada larga | |
0100 | El atributo no se puede cambiar | |
0101 | Actualmente, el atributo está protegido contra escritura | |
0100 | Elemento 4 del bloque de datos IDN (Unidades) | |
0001 | No hay unidades | |
0010 | Transmisión de unidades demasiada corta | |
0011 | Transmisión de unidades demasiada larga | |
0100 | Las unidades no se pueden cambiar | |
0101 | Actualmente, las unidades está protegido contra escritura | |
0101 | Elemento 5 del bloque de datos IDN (Valor mínimo) | |
0001 | Ningún valor mínimo | |
0010 | Transmisión del Valor mínimo demasiada corta | |
0011 | Transmisión del Valor mínimo demasiada larga | |
0100 | El Valor mínimo no se puede cambiar | |
0101 | Actualmente, el Valor mínimo está protegido contra escritura | |
0110 | Elemento 6 de bloque de datos IDN (Valor máximo) | |
0001 | Ningún valor máximo | |
0010 | Transmisión del Valor máximo demasiada corta | |
0011 | Transmisión del Valor máximo demasiada larga | |
0100 | El Valor máximo no se puede cambiar | |
0101 | Actualmente, el Valor máximo está protegido contra escritura | |
0111 | Elemento 7 del bloque de datos IDN (Valor de datos) | |
0010 | Transmisión del Valor de dato demasiada corta | |
0011 | Transmisión del Valor de dato demasiada larga | |
0100 | El Valor de datos no se puede cambiar | |
0101 | Actualmente, el Valor de datos está protegido contra escritura | |
0110 | El Valor de datos es menor que el valor mínimo | |
0111 | El Valor de datos es mayor que el valor máximo | |
1000 | El Valor de datos no es válido (combinación de bits ilegal) |
Entregue su opinión