Realizar una prueba de impulsos en un módulo (module) de salida digital
Para realizar pruebas de impulsos en los módulos (modules) digitales de salida, utilice una instrucción MSG:
- Use el Editor de etiquetas para crear una etiqueta en alcance del controller con un tipo de datos MESSAGE.
- Vaya al Editor de lógica de escalera e inserte un renglón que contenga una instrucción MSG.El operando de la instrucción debe ser la etiqueta (tag) MESSAGE que acaba de crear.
- Seleccione el botón
situado a la derecha del operando para ir al diálogo Configuración de mensaje. - ParaTipo de mensaje, seleccione CIP genérico.
- ParaCódigo de servicio, introduzca 4C (código de servicio de prueba de impulsos).
- ParaTipo de objeto, introduzca 1E (grupo de salidas discretas).
- ParaID de objeto, introduzca 1.DejeAtributo de objetoen blanco.
- ParaOrigen, introduzca o seleccione una etiqueta (tag) del controlador (controller) cubierto que sea un INT[5].Si la etiqueta (tag) no existe todavía, seleccione el botónCrear etiquetaspara crearlo.
- ParaNúm. de elementos, introduzca 10.Deje elDestinoen blanco.
- Seleccione la fichaComunicación.
- ParaRuta de acceso, introduzca el nombre del módulo o la ruta CIP hacia el módulo.
- ParaMétodo de comunicación, seleccione CIP.
- SeleccioneAceptar.
- Escriba la lógica o use el Monitor de datos para establecer los valores de los elementos de la etiqueta (tag) de origen.
- [0] = máscara de bits de puntos que se van a probar (probar sólo un punto cada vez)
- [1] = reservado, dejar 0
- [2] = ancho de impulsos (en centésimas de microsegundos, normalmente 20)
- [3] = retardo de paso por cero (en centésimas de microsegundos, normalmente 40) (sólo se aplica a los módulos (modules) de CA)
- [4] = retardo de verificación (en centésimas de microsegundos, normalmente 10)
- Para probar los resultados de la prueba de impulsos, escriba la lógica para examinar al miembro EXERR de la etiqueta (tag) de mensaje cuando el bit DN está establecido y su bit ERR no lo está (lo cual significa que el mensaje concluyó correctamente).Cada bit en el miembro EXERR corresponde a un punto de salida en el módulo (module). Si el bit ejecutado en la prueba de impulsos está establecido en 1, la prueba de impulsos falló.IMPORTANTE: consulte en la publicación 1756-UM058 la lista de los posibles fallos de diagnóstico de los módulos (modules) 1756-OB16D y 1756-OA8D.
Entregue su opinión