renglón

renglón
La composición de la lógica de escalera. La lógica de escalera consta de un conjunto de renglones. Un renglón consta de diversos componentes, los cuales son:
  • número de renglón
  • líneas de tensión izquierda y derecha
  • cable del renglón
  • indicador de estado del renglón
  • comentario de renglón (opcional)
Además, el área a la izquierda de la línea de tensión se llama región de selección de renglón.
El último renglón de una routine se llama renglón final. Este renglón no contiene instrucciones y su número de renglón es "End". De manera predeterminada, este renglón es negro, pero esto se puede cambiar. Este renglón no forma parte de la routine. Simboliza el fin de la routine. Si está ubicado en este renglón no se puede completar ninguna función de edición.
En el modo Marcha, las entradas en un renglón se evalúan como verdaderas o falsas. Si existe una ruta de lógica verdadera, las salidas se hacen verdaderas; si todas las rutas son falsas, las salidas se hacen falsas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal