Especificar alarmas
Para especificar una alarma:
- Seleccione la fichaAlarmas.
- Para que cualquier cambio surta efecto, seleccioneAceptaroAplicar.En este campo:Especifique:PV altaIntroduzca un valor de alarma alta PV (.PVH).PV bajaIntroduzca un valor de alarma baja PV (.PVL).Banda muerta de PVIntroduzca un valor de banda muerta de alarma PV (.PVDB).Desviación positivaIntroduzca un valor de desviación positiva (.DVP).Desviación negativaIntroduzca un valor de desviación negativa (.DVN).Banda muerta de desviaciónIntroduzca un valor de banda muerta de alarma de desviación (.DVDB).
Entregue su opinión