Tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) (ETHERNET-PANELVIEW)

En la tabla siguiente se enumeran y describen los tipos de datos (data types) de entrada y salida definidos por el módulo (module) según el Formato de comunicaciones seleccionado.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:ETHERNET_PANELVIEW_INT_<n>Bytes:I:0
Formato de comunicación: Formato: Datos - INT, Datos de entrada - INT
Nombre de miembro
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Fallo
DINT
Binario
Datos
INT[225]
Binario
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:ETHERNET_PANELVIEW_DINT_<n>Bytes:I:0
Formato de comunicación: Formato: Datos - DINT, Datos de entrada - DINT
Nombre de miembro
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Fallo
DINT
Binario
Datos
DINT[112]
Binario
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:ETHERNET_PANELVIEW_INT_<n>Bytes:O:0
Formato de comunicación: Formato: Datos - INT
Nombre de miembro
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Datos
INT[225]
Binario
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:ETHERNET_PANELVIEW_DINT_<n>Bytes:O:0
Formato de comunicación: Formato: Datos - DINT
Nombre de miembro
Tipo de datos (data type)
Estilo de visualización predeterminado
Datos
DINT[112]
Binario
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal