El módulo (module) no está respondiendo a los comandos de calibración. No se puede continuar.
Existe una de las siguientes condiciones:
- El módulo (module) no está configurado.Esto puede deberse a que:
- Se ha activado la casilla de verificación Inhibir módulo (module) antes de la descarga.
- El módulo (module) y el controlador (controller) estaban desconectados. La aplicación Logix Designer estaba fuera de línea. Cuando restauró la alimentación eléctrica, el controlador (controller) perdió el programa (program) (sin batería) y el módulo (module) no se configuró. El LED OK (LED PWR en 1794-IRT8 o LED ESTADO en 1794-ACN) estaba intermitente, se activó la casilla de verificación Inhibir módulo (module) y después se descargó el proyecto.
- La configuración del módulo (module) es diferente de la configuración del software.No se han aplicado los cambios de configuración antes de comenzar la operación de calibrado.
- El módulo (module) no está presente físicamente.Configure el módulo (module) o aplique los cambios para resolver este error.
Entregue su opinión