Instrucciones de seguridad

En el organizador de controlador, puede reconocer los programas de seguridad por la barra roja red_bar que se incorpora en los iconos. La barra roja indica que el programa se ejecutará en la memoria de seguridad.
Los botones de instrucciones que funcionan como parte de un programa de seguridad o que son compatibles con un programa de seguridad tienen un triángulo rojo red_triangle en la esquina derecha de cada botón.
Dependencias del sistema
Las instrucciones de seguridad de la aplicación dependen de los módulos E/S de seguridad, del controlador y de la lógica de escalera para ejecutar porciones de las funciones de seguridad.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Estas instrucciones de seguridad se introdujeron en
Logix Designer
versión 17.
Rockwell Automation
recomienda utilizar estas instrucciones para la lógica en sistemas de seguridad.
Estas instrucciones anteriores son compatibles, pero en la mayoría de los casos no son tan eficientes como las instrucciones introducidas en
Logix Designer
versión 17.
Las instrucciones de aplicación de seguridad están diseñadas para su uso en un sistema de seguridad que tenga un controlador y módulos E/S. Las instrucciones están diseñadas para las aplicaciones del Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) 3, PLe/Categoría (CAT) 4.
Si desea
Utilice esta instrucción
Supervisar los dispositivos de seguridad de doble entrada cuya función principal es proporcionar una función de detención como, por ejemplo, una parada de emergencia, una cortina de luz o un sensor de puerta.
DCS
Supervisar los dispositivos de seguridad de doble entrada cuya función principal es proporcionar una función de detención como, por ejemplo, una parada de emergencia, una cortina de luz o un sensor de puerta. Incluye la capacidad adicional de iniciar una prueba funcional del dispositivo de parada.
DCST
Supervisar los dispositivos de seguridad de doble entrada cuya función principal es detener la función como, por ejemplo, una parada de emergencia, una cortina de luz o un sensor de puerta. Incluye la capacidad adicional de iniciar una prueba funcional del dispositivo de parada. Puede también supervisar una señal de retroalimentación proveniente de un dispositivo de seguridad y emitir una petición de bloqueo a un dispositivo de seguridad.
DCSTL
Supervisar los dispositivos de seguridad de doble entrada cuya función principal es proporcionar una función de detención como, por ejemplo, una parada de emergencia, una cortina de luz o un sensor de puerta. Incluye la capacidad adicional de iniciar una prueba funcional del dispositivo de parada y, además, la capacidad para mute el dispositivo de seguridad.
DCSTM
Activar los dispositivos de seguridad de doble canal cuya función principal es arrancar una máquina de manera segura, por ejemplo, un pendiente de habilitación.
DCSRT
Supervisar dispositivos de seguridad de doble entrada.
DCM
Indica que la alfombrilla de seguridad no está ocupada.
SMAT
Deshabilitar automáticamente y de forma temporal la función de protección por cortina de luz mediante dos sensores de mute colocados de forma asimétrica.
TSAM
Deshabilitar automáticamente y de forma temporal la función de protección por cortina de luz mediante dos sensores de mute colocados de forma simétrica.
TSSM
Deshabilitar automáticamente y de forma temporal la función de protección por cortina de luz mediante cuatro sensores colocados secuencialmente antes y después del campo de detección de la cortina.
FSBM
Supervisar dos entradas de seguridad diversas, una desde un botón pulsador para la mano derecha y otra desde un botón pulsador para la mano izquierda, para controlar una sola salida.
THRSe
Controlar y supervisar las salidas redundantes.
CROUT
Supervisar dos canales de entrada analógicos provenientes de una módulo de entrada analógica. (Versión entera)
DCA
Supervisar dos canales de entrada analógicos provenientes de una módulo de entrada analógica. (Versión de punto flotante)
DCAF
Migrar a las instrucciones preferidas
Si utiliza
Logix Designer
versión 17 o posterior, utilice estas instrucciones preferidas más recientes, en lugar de las instrucciones anteriores correspondientes.
Instrucciones preferidas
Instrucciones anteriores
Bloque de funciones
No disponible
Texto estructurado
No disponible
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal