Ejemplo de cableado y programación de DCSRT

Este tema demuestra cómo cablear el módulo Guard I/O y cómo programar la instrucción en la porción de control de seguridad de una aplicación.
Este ejemplo de aplicación cumple con la norma ISO 13849-1, funcionamiento de categoría 4.
CONSEJO: No se muestra la parte de control estándar de la aplicación en el siguiente diagrama.
Diagrama de cableado
DCSRT Wiring Diagram
Diagrama de programación
Este diagrama de programación muestra la instrucción con entradas y salidas de prueba.
DCSRT Programming
Diagrama de lógica de escalera
DCSRT_LD_other_v31
CONSEJO: La etiqueta del diagrama anterior es una etiqueta Booleana interna que tiene un valor determinado por otras partes de la aplicación de usuario que no se muestran en este ejemplo.
Definición de módulo
Las siguientes secciones proporcionan ejemplos de cómo usar el software de programación para establecer los operandos de configuración del módulo Guard I/O.
DCSRT_module definition_v31
Rockwell Automation
recomienda seleccionar
Coincidencia Exacta
para la
Codificación electrónica
como se muestra.
Coincidencia compatible
(Compatible Match) también es aceptable.
Configuración de entrada del módulo
DCSRT_mod input config_v31
Configuración de salida de la prueba del módulo
DCSRT_test output_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal