Ejemplo de cableado y programación de DCS
Este ejemplo cumple con la norma ISO 13849-1, funcionamiento de categoría 4. No se muestra la parte de control estándar de la aplicación.

Este diagrama de programación muestra la instrucción Paro con entrada de doble canal (DCS) con entradas y salidas de prueba.

Diagrama de lógica de escalera

El software de programación se utiliza para configurar los parámetros de entrada y salida del módulo
Guard I/O
, como se muestra.Definición de módulo

Rockwell Automation
recomienda seleccionar Coincidencia Exacta
para la Codificación electrónica
como se muestra. También puede seleccionar Coincidencia compatible
(Campatible Match).Configuración de entrada del módulo

Configuración de salida de la prueba del módulo

Entregue su opinión