Ejemplo de cableado y programación de DCA-DCAF

Este ejemplo cumple con el PLe de la norma ISO13849, y con el SIL 3 de IEC61511. Se trata de un ejemplo de una aplicación de seguridad relativamente sencilla en la que los sensores de temperatura aparecen representados por dos sensores de cuatro cables.
El ejemplo ilustra cómo conectar dos dispositivos de campo a un módulo de entrada analógica POINTGuard 1734-IE4S. Este ejemplo muestra como configurar los módulos E/S y cómo usar las etiquetas de E/S en su lógica asociada para esta sencilla aplicación. Incluye también cómo utilizar la instrucción de entrada Analógica de doble canal para controlar los aspectos de seguridad de esta aplicación. No se muestra la parte estándar y de control de la aplicación.
El ejemplo tampoco incluye condicionamiento de E/S ni lógica de enclavamiento de fallos, dos aspectos que podrían requerirse por razones de diagnóstico.
Ejemplo de cableado
DCA_F_wiringexample
(1) La vuelta de señal y la común tienen el mismo potencial.
(2) Si el sensor tiene una salida digital para utilizarla con el modo Tacómetro, esta tiene que ser del tipo de empujar-tirar o tener una resistencia tirar-arriba o tirar-abajo para el tipo NPN o PNP. El módulo 1734-IE4S no proporciona baja impedancia a las resistencias tirar-arriba o tirar-abajo.
(3) Este cableado también se utiliza para redundante en el modo Tacómetro redundante del SIL 2.
(4) Para los sensores de salida de voltaje analógico, los niveles de señal para el funcionamiento de aplicación tienen que estar fuera del nivel de señal cuando no hay señal, por ejemplo, cuando se ha roto el cable.
Ejemplo de programación
El diagrama de programación muestra las instrucciones con entradas.
DCA and DCAF programming diagram
Diagrama de lógica de escalera
DCA_DCAF_other_LD_v31
Este software de programación se utiliza para configurar los parámetros de entrada del módulo Guard I/O, tal como se muestra.
Configure el módulo tal como se muestra en el siguiente diagrama.
Definición de módulo
DCA_DCAF_mod definition_v31
Rockwell Automation
recomienda seleccionar
Coincidencia Exacta
para la
Codificación electrónica
como se muestra. También puede seleccionar
Coincidencia compatible
(Campatible Match).
Configure las entradas del módulo tal como se muestra en los siguientes diagramas.
Configuración de la entrada de seguridad de módulo
DCA_DCAF_mod safety inp config_v31
Configuración de entrada del módulo
DCA_DCAF_Mod_inp_config_v31
Configure el Módulo 1 Configuración de alarma para Canal 0 y Canal 1. Configure primero el canal 0. Después configure el canal 1 de forma idéntica al canal 0.
IMPORTANTE: No seleccione las casillas de verificación de Alarma porque esto habilitaría la función de doble canal de los Módulos analógicos, funciones que no se tienen que utilizar con las instrucciones DCA.
Configuración de alarmas
DCA_DCAF_alrm config_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal