Ejemplo de cableado y programación de DCM

Esta sección demuestra cómo programar la instrucción en la parte de control de seguridad de una aplicación.
Este ejemplo de aplicación cumple con la norma ISO 13849-1, funcionamiento de categoría 4.
CONSEJO: No se muestra la parte de control estándar de la aplicación en el siguiente diagrama.
Diagrama de cableado
DCM Wiring
Diagrama de programación
Este diagrama de programación muestra la instrucción Monitorización con entrada de doble canal (DCM) con entradas y salidas.
DCM Programming Example
Diagrama de lógica de escalera
DCM_LD_other_v31
El software de programación se utiliza para configurar los operandos de entrada y salida del módulo Guard I/O, como se muestra.
Definición de módulo
DCM_mod def_v31
Rockwell Automation
recomienda seleccionar
Coincidencia Exacta
para la
Codificación electrónica
como se muestra.
Coincidencia compatible
(Compatible Match) también es aceptable.
Configuración de entrada del módulo
DCM_Mod inp config_v31
Configuración de salida de la prueba del módulo
DCM_mod test oput config_v31
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal