Mute bidireccional de cuatro sensores (FSBM)
Esta instrucción corresponde a los controladores Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción de Mute bidireccional de cuatro sensores (Four Sensor Bi-Directional Muting, FSBM) proporciona una deshabilitación automática y temporal de la función protectora de una cortina de luz, lo que permite que el material se transporte a través del campo de detección de la cortina de luz sin detener la máquina. Los sensores de mute diferencian entre materiales y personal y deben actuar conjuntamente con la cortina de luz en una secuencia específica de conmutación cuando el material adecuado pase por el campo de detección.
La entrada Dirección fija la dirección en que se espera que el material atraviese el campo de detección. Una vez establecida esta dirección, se permite el movimiento bidireccional del material siempre y cuando se mantenga el secuenciamiento adecuado de los sensores y la cortina de luz.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
Aplicación Mute bidireccional de cuatro sensores
Mute bidireccional de cuatro sensores utiliza cuatro sensores de mute dispuestos de manera secuencial antes y después del centro de la cortina de luz de la apertura protegida.

ADVERTENCIA:
Los sensores de mute deben colocarse de manera que una persona no pueda activarlos en la misma secuencia de conmutación que el material, ni entrar en la zona cuando existe una condición de riesgo. La configuración del sensor debe tener en cuenta el tamaño, la forma y la velocidad del material. Es posible que sea necesario tomar medidas de protección adicionales.
Los requisitos de protección específicos deben identificarse mediante una evaluación de peligros o riesgos de la aplicación.
Operandos
IMPORTANTE:
Puede producirse un funcionamiento inesperado, incluida una afirmación del controlador o un fallo mayor irrecuperable, si:
- Se escribe en los miembros de la etiqueta de respaldo.
- Las etiquetas de respaldo son compartidas por varias invocaciones de instrucción.
- Los miembros de la etiqueta de respaldo se transmiten como parámetros a una instrucción controlada por la misma etiqueta de respaldo.
- Se hace referencia al miembro de la etiqueta de respaldo.EnableInen cualquier parte del programa..EnableInes un parámetro que representa el estado del renglón en una instrucción y solo está diseñado para uso interno.Para ver ejemplos de estos usos incorrectos de las etiquetas de respaldo, consulte Usos de etiquetas de respaldo que pueden provocar un funcionamiento inesperado.
ADVERTENCIA:
La estructura de FSBM contiene información de estado interna. Si se cambia cualquiera de los operandos de configuración durante el modo Marcha, acepte las modificaciones pendientes y cambiar el modo del controlador de Programa a Marcha para que se apliquen los cambios.
La siguiente tabla proporciona los operandos que se utilizan para configurar la instrucción.
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
FSBM | MUTING_FOUR_SENSOR_BDIR | etiqueta | Este parámetro es una etiqueta de respaldo. Como tal, mantiene información de ejecución importante para cada uso de esta instrucción. |
Restart Type | BOOL | elemento de lista | Esta entrada configura O1 (Salida 1) para el reinicio automático o manual. MANUAL (0) Para activar la Salida 1, se requiere una transición de la entrada Restablecer desde OFF (0) a ON (1), mientras que todas las condiciones de habilitación de Salida 1 se cumplen. AUTOMÁTICO (1) La Salida 1 se activa durante 50 ms cuando se cumplen todas las condiciones de habilitación.
CONSEJO:
Solo debe utilizar el Reinicio automático en situaciones de la aplicación en las que se determine que no se van a producir condiciones no seguras como consecuencia de su uso.
|
S1-S2 Time | DINT | inmediato | La cantidad máxima de tiempo permitida entre que el Sensor 1 se haya bloqueado y que la el Sensor 2 se haya bloqueado antes de que se produzca un fallo. El rango válido es de 5 a 180.000 ms. Establecer esta entrada a 0 deshabilita el temporizador S1-S2. |
S2-LC Time | DINT | inmediato | La cantidad máxima de tiempo permitida entre que el Sensor 2 se haya bloqueado y que la Cortina de luz se haya despejado antes de que se produzca un fallo. El rango válido es de 5 a 180.000 ms. Establecer esta entrada a 0 deshabilita el temporizador S2-LC. |
LC-S3 Time | DINT | inmediato | La cantidad máxima de tiempo permitida entre que el Sensor 3 se haya bloqueado y que la Cortina de luz se haya bloqueado antes de que se produzca un fallo. El rango válido es de 5 a 180.000 ms. Establecer esta entrada a 0 deshabilita el temporizador LC-S3. |
S3-S4 Time | DINT | inmediato | La cantidad máxima de tiempo permitida entre que el Sensor 3 se haya bloqueado y que la el Sensor 4 se haya bloqueado antes de que se produzca un fallo. El rango válido es de 5 a 180.000 ms. Establecer esta entrada a 0 deshabilita el temporizador S3-S4. |
Maximum Mute Time | DINT | inmediato | Cantidad de tiempo máxima durante la cual la instrucción permite deshabilitar la función protectora de la cortina de luz antes de generar un fallo. El rango válido es de 0 a 3600 s. Ajustar esta entrada a 0 deshabilita el temporizador del Tiempo máximo de mute. |
Maximum Override Time | DINT | inmediato | Cantidad de tiempo máxima que la instrucción permite que la función de anulación activa la Salida 1. El rango válido es de 0 a 30 s. Ajustar esta entrada a 0 deshabilita el temporizador del Tiempo máximo de anulación. |
La siguiente tabla explica las entradas de la instrucción.
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
Direction | BOOL | inmediato etiqueta | Esta entrada especifica la dirección de secuenciación. ACTIVADO (ON) (1): Adelante. La secuencia de mute comienza con el bloqueo del Sensor 1. OFF (0): Retroceso. La secuencia de mute comienza con el bloqueo del Sensor 4. |
Light Curtain | BOOL | etiqueta | Un canal de entrada con OFF (0) como estado seguro, esta entrada representa el estado actual de la cortina de luz física. Esta entrada debe acondicionarse debidamente. Utilice la instrucción Paro con entrada de doble canal que controla una cortina de luz para lograrlo. ACTIVADO (ON) (1): La cortina de luz está despejada. OFF (0): La cortina de luz está bloqueada. |
Sensor 1 | BOOL | etiqueta | Uno de los cuatro sensores de mute Cuando el material se mueve en dirección de avance, es el primer sensor que se bloquea y se despeja. Cuando el material se mueve en dirección de retroceso, es el cuarto sensor que se bloquea y se despeja. ACTIVADO (ON) (1): El Sensor 1 está despejado. OFF (0): El Sensor 1 está bloqueado. |
Sensor 2 | BOOL | etiqueta | Uno de los cuatro sensores de mute Cuando el material se mueve en la dirección de avance, es el segundo sensor que se bloquea y se despeja. Cuando el material se mueve en dirección de retroceso, es el tercer sensor que se bloquea y se despeja. ACTIVADO (ON) (1): El Sensor 2 está despejado. OFF (0): El Sensor 2 está bloqueado. |
Sensor 3 | BOOL | etiqueta | Uno de los cuatro sensores de mute Cuando el material se mueve en dirección de avance, es el tercer sensor que se bloquea y se despeja. Cuando el material se mueve en dirección de retroceso, es el segundo sensor que se bloquea y se despeja. ACTIVADO (ON) (1): El Sensor 3 está despejado. OFF (0): El Sensor 3 está bloqueado. |
Sensor 4 | BOOL | etiqueta | Uno de los cuatro sensores de mute Cuando el material se mueve en dirección de avance, es el cuarto sensor que se bloquea y se despeja. Cuando el material se mueve en dirección de retroceso, es el primer sensor que se bloquea y se despeja. ACTIVADO (ON) (1): El Sensor 4 está despejado. OFF (0): El Sensor 4 está bloqueado. |
Enable Mute | BOOL | inmediato etiqueta | Esta entrada permite que la función protectora de la cortina de luz se deshabilite (mute) cuando se produce la secuencia de mute correcta. ACTIVADO (ON) (1): La función protectora de la cortina de luz se deshabilita cuando se produce la secuencia de mute correcta. OFF (0): La función protectora de la cortina de luz está siempre habilitada. |
Override | BOOL | etiqueta | Esta entrada permite una omisión temporal de la función de la instrucción de mute. La Salida 1 se activa independientemente del estado de la entrada Estado de entrada o de la existencia de fallos. OFF (0): La Salida 1 está deshabilitada. OFF (0) -> ON (1): La Salida 1 se activa independientemente del estado de la entrada Estado de entrada o de la existencia de fallos. La Salida 1 permanece activada mientras la entrada Anular permanece en ON (1) o hasta que termine el temporizador del Tiempo máximo de anulación.
CONSEJO:
La activación de la función de anulación requiere el uso de un dispositivo de accionamiento mantenido en el que el operador puede ver el punto de peligro, esto es, el campo de detección de la cortina de luz.
|
Input Status | BOOL | inmediato etiqueta | Si las entradas de instrucción provienen de un módulo E/S de seguridad, éste es el estado del módulo E/S (Estado de conexión o Estado combinado). Si las entradas de instrucción derivan de la lógica interna, es responsabilidad del programador de la aplicación determinar las condiciones. ACTIVADO (ON) (1): Las entradas a esta instrucción son válidas. OFF (0): Las entradas a esta instrucción no son válidas. |
Muting Lamp Status | BOOL | inmediato etiqueta | Esta entrada representa el estado del piloto de mute. ACTIVADO (ON) (1): El piloto de mute funciona correctamente. La función protectora de la cortina de luz se deshabilita (mute) después de que se siga la secuencia de mute correcta. OFF (0): El piloto de mute está defectuoso o ausente. La función protectora de la cortina de luz está siempre habilitada. |
Reset 1 | BOOL | etiqueta | Esta entrada borra la instrucción y fallos del circuito siempre que la condición del fallo no esté presente. OFF (0) -> ON (1): Se restablecen las salidas FP (Error presente) y Código de fallo. La Salida 1 se activa cuando el Tipo de reinicio es manual. La Salida 1 no se activa al mismo tiempo que se eliminan los fallos. |
1
Algunos estándares de seguridad requieren la supervisión de la transición de la entrada de restablecimiento. Cuando se utiliza el restablecimiento para restablecer una función de seguridad, puede que se requiera lógica adicional para verificar la transición de la entrada de restablecimiento de Alto a Bajo o de Bajo a Alto.La siguiente tabla explica las salidas de la instrucción.
Operando | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
Output 1 (01) | BOOL | ACTIVADO (ON) (1): El campo de detección de la cortina de luz no está obstruido, la cortina de luz se inhibe, o se anula la cortina de luz. OFF (0): El campo de detección de la cortina de luz está obstruido o bien la secuencia de los sensores de mute es incorrecta. |
Muting Lamp (ML) | BOOL | ACTIVADO (ON) (1): La función protectora de la cortina de luz está deshabilitada. OFF (0): La función protectora de la cortina de luz está habilitada. |
Clear Area (CA) | BOOL | Esta salida de estado indica cuándo el campo de detección de la cortina de luz y todos los sensores de mute deben despejarse (ON) antes de que el procesamiento pueda continuar. ACTIVADO (ON) (1): Debe despejarse el campo de detección de la cortina de luz. OFF (0): Funcionamiento normal |
Diagnostic Code | DINT | Esta salida indica el estado de diagnóstico de la instrucción. Consulte la sección Códigos de diagnóstico para obtener una lista de los códigos de diagnóstico. Este operando no está relacionado con la seguridad. |
Fault Code | DINT | Esta salida indica el tipo de fallo que ha ocurrido. Consulte Códigos de fallo generales de FSBM para obtener la lista de códigos de fallo. Este operando no está relacionado con la seguridad. |
Fault Present (FP) | BOOL | ACTIVADO (ON) (1): Hay un fallo presente en la instrucción. OFF (0): La instrucción funciona normalmente. |
IMPORTANTE:
No escriba en ninguna etiqueta de salida de instrucción bajo ninguna circunstancia.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte el Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | Igual que La condición de entrada de renglón es falsa. |
La condición de entrada de renglón es falsa | Los parámetros .O1, .ML, .CA y .FP se borran a falsos. |
La condición de entrada de renglón es verdadera | La instrucción ejecuta tal como se describe en la sección Funcionamiento normal. |
Post-escaneado | Igual que La condición de entrada de renglón es falsa. |
Operación
Funcionamiento normal
La función de protección de la cortina de luz puede deshabilitarse (mute) mediante una secuencia de avance y una secuencia de dirección de retroceso, ambas formadas por transiciones de entrada del sensor de mute y la cortina de luz. Ambas secuencias dan comienzo con los cuatro sensores de mute y la cortina de luz en su estado ON (1). Esto indica que el campo de detección de la cortina de luz está libre de personas o materiales.
En (A), cuando los Sensores 1 a 4 y la Cortina de luz están despejados, la Salida 1 se activa cuando la entrada Restablecer pasa a ON (1). En (B), el material bloquea el Sensor 1, iniciando el temporizador S1-S2. En (C), el material bloquea el Sensor 2, deteniendo el temporizador S1-S2. Se inician el temporizador S2-LC y el del Tiempo de mute máximo. El piloto de mute pasa a ON (1), indicando que mute está habilitado. En (D), el material bloquea la cortina de luz, deteniendo el temporizador S2-LC y poniendo en marcha el temporizador LC-S3. En (E), el material bloquea el Sensor 3, deteniendo el temporizador LC-S3 y poniendo en marcha el temporizador S3-S4. En (F), el material bloquea el sensor 4, deteniendo el temporizador S3-S4. El material bloquea todos los sensores y la cortina de luz. De (G) a (K), el material deja de bloquear los sensores y la cortina de luz en el mismo orden en que fueron bloqueados, poniendo en marcha y deteniendo los temporizadores, hasta que el material despeja todos los sensores y la cortina de luz.
Los siguientes diagramas muestran la secuencia descrita para las direcciones de avance y retroceso.
Funcionamiento normal, dirección de avance

Funcionamiento normal, dirección de retroceso

Secuencia no válida
Cualquier secuencia de entrada diferente a la secuencia de funcionamiento normal tiene como resultado la desactivación de la Salida 1.
En (A), la Salida 1 se activa igual que en una secuencia de funcionamiento normal. En (B), el material bloquea el Sensor 1, iniciando el temporizador S1-S2. En (C), el material bloquea simultáneamente el Sensor 2 y la Cortina de luz, deteniendo el temporizador S1-S2. La Salida 1 se desactiva y las salidas Despejar el área y Fallo presente pasan a ON (1). La función de anulación puede usarse para retirar el material del campo de detección y hacer pasar la salida Despejar el área a OFF (0).

Secuencia tolerada
La instrucción Mute bidireccional de cuatro sensores (FSBM) tolera las dinámicas de aplicación que pudieran causar que una entrada oscile debido al sobre recorrido o la vibración de carga.
En (A), la Salida 1 se activa igual que en una secuencia de funcionamiento normal. En (B), el Sensor 1 se convierte en OFF (0), iniciando el temporizador S1-S2. En (C), el Sensor 1 pasa a ON, deteniendo el temporizador S1-S2. En (D), el material bloquea completamente el Sensor 1, pasándolo a OFF (0) y la secuencia normal de mute continúa. Un sensor puede fallar, como se ilustra de (B) a (C), como resultado del sobre recorrido o la vibración de carga. Siempre que la secuencia de entrada final sea válida, la instrucción permite que se active la función de mute.

Parte peligrosa del ciclo
La entrada Habilitar mute habilita o deshabilita la función protectora de la cortina de luz. Cuando la entrada Habilitar mute está en OFF (0), la función protectora de la cortina de luz está habilitada y el material no puede atravesar el campo de detección de la cortina de luz.
En (A), la Salida 1 se activa igual que en una secuencia de funcionamiento normal. En (B), el material bloquea el Sensor 1, iniciando el temporizador S1-S2. En (C), el material bloquea el Sensor 2, deteniendo el temporizador S1-S2 y poniendo en marcha el temporizador S2-LC. Puesto que la entrada Habilitar mute tiene el valor OFF(0), mute se deshabilita y la salida Piloto de mute permanece en OFF (0). El material bloquea la Cortina de luz en (D), deteniendo el temporizador S2-LC. La Salida 1 se desactiva debido a que la entrada Habilitar mute está en OFF (0)
Si la aplicación no tiene partes de su ciclo donde sea inaceptable que el material pase por la cortina de luz, deshabilite esta función estableciendo la entrada Habilitar mute a un valor constante de ON (1).

Anular operación
La función de anulación permite a un operario activar manualmente la Salida 1 para que el material pueda quitarse del campo de detección de la cortina de luz.
ADVERTENCIA:
Utilice la función Anulación únicamente con un dispositivo de accionamiento mantenido en el que el operador pueda ver el punto de peligro, es decir, el campo de detección de la cortina de luz.
En (A), la entrada Anular se convierte en ON (1). La Salida 1 se activa y se inicia el temporizador del Tiempo máximo de anulación. En (B), el material se retira del Sensor 3 y el Sensor 4 y la salida Despejar el área pasa a OFF (0). En (C), la entrada Anular se apaga, OFF (0) dentro del periodo del Tiempo máximo de anulación. La Salida 1 se desactiva y se detiene el temporizador del Tiempo máximo de anulación.

Comportamiento de estado de reglón falso
Cuando la instrucción se ejecuta en un reglón falso, todas las salidas de la instrucción se desactivan.
Códigos de fallo
Los códigos de fallo se muestran en formato hexadecimal seguidos por formado decimal.
Códigos de fallo generales
Código de fallo | Descripción | Acción correctiva |
00 | Sin fallo. | Ninguno. |
16#20 32 | La entrada Estado de entrada pasó de ON (1) a OFF (0) mientras se ejecutaba la instrucción. |
|
Fallos de entrada ilegal
Código de fallo | Descripción | S1 | S2 | LC | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16#9200 37376 | La Cortina de luz y los Sensores 1, 2 y 4 están bloqueados, mientras que el Sensor 3 está despejado. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16#9201 37377 | Los Sensores 1, 2, 3 y 4 están bloqueados, y la Cortina de luz está despejada. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16#9202 37378 | Los Sensores 1, 2 y 3 están bloqueados, y la Cortina de luz y el Sensor 4 están despejados. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16#9203 37379 | Los Sensores 1, 2 y 4 están bloqueados, y la Cortina de luz y el Sensor 3 están despejados. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16#9204 37380 | Los Sensores 1, 3 y 4 y la Cortina de luz están bloqueados, y el Sensor 2 está despejado. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16#9205 37381 | Los Sensores 1 y 3 y la Cortina de luz están bloqueados, y los Sensores 2 y 4 están despejados. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16#9206 37382 | Los Sensores 1 y 4 y la Cortina de luz están bloqueados, y los Sensores 2 y 3 están despejados. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
916#207 37383 | El Sensor 1 y la Cortina de luz están bloqueados, y los Sensores 2, 3 y 4 están despejados. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16#9208 37384 | El Sensor 2 y la Cortina de luz están bloqueados, y los Sensores 1, 3 y 4 están despejados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16#9209 37385 | Los Sensores 1 y 3 están bloqueados, y los Sensores 2 y 4 y la Cortina de luz están despejados. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16#920A 37386 | Los Sensores 1 y 4 están bloqueados, y los Sensores 2 y 3 y la Cortina de luz están despejados. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16#920B 37387 | El Sensor 2 y 3 y la Cortina de luz están bloqueados, y los Sensores 1 y 4 están despejados. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16#920C 37388 | El Sensor 2 y 4 y la Cortina de luz están bloqueados, y los Sensores 1 y 3 están despejados. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16#920D 37389 | El Sensor 2 y la Cortina de luz están bloqueados, y los Sensores 1, 3 y 4 están despejados. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16#920E 37390 | Los Sensores 2, 3 y 4 están bloqueados, y el Sensor 1 y la Cortina de luz están despejados. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16#920F 37391 | Los Sensores 2 y 3 están bloqueados, y los Sensores 1 y 4 y la Cortina de luz están despejados. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16#9210 37392 | Los Sensores 2 y 4 están bloqueados, y los Sensores 1 y 3 y la Cortina de luz están despejados. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16#9211 37393 | El Sensor 2 está bloqueado, y los Sensores 1, 3 y 4 y la Cortina de luz están despejados. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16#9212 37394 | El Sensor 3 y la Cortina de luz están bloqueados, y los Sensores 1, 2 y 4 están despejados. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16#9213 37395 | El Sensor 4 y la Cortina de luz están bloqueados, y los Sensores 1, 2 y 3 están despejados. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16#9214 37396 | La Cortina de luz está bloqueada, y los Sensores 1, 2, 3 y 4 están despejados. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16#9215 37397 | El Sensor 3 está bloqueado, y los Sensores 1, 2 y 4 y la Cortina de luz están despejados. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Para recuperarse de un fallo de entrada ilegal:
- Compruebe que los sensores y la cortina de luz estén correctamente alineados, reciben las instrucciones de las entradas correctas y no están bloqueados de forma improcedente.
- Restablezca el fallo.
Secuencias de mute normales

Se detectó una secuencia de silenciación ilegal en el paso 0 cuando los sensores y la cortina de luz realizaron la transición a uno de los siguientes estados de secuencia no válidos.
Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia |
16#9100 37120 | ![]() | 16#9101 37121 | ![]() | 16#9102 37122 | ![]() |
16#9103 37123 | ![]() | 16#9104 37124 | ![]() | 16#9105 37125 | ![]() |
16#9106 37126 | ![]() |
Se detectó una secuencia de silenciación ilegal en el paso 1 cuando los sensores y la cortina de luz realizaron la transición a uno de los siguientes estados de secuencia no válidos.
Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia |
16#9110 37136 | ![]() | 16#9111 37137 | ![]() | 16#9112 37138 | ![]() |
16#9113 37139 | ![]() | 16#9114 37140 | ![]() | 16#9115 37141 | ![]() |
16#9116 37142 | ![]() | ||||
Se detectó una secuencia de silenciación ilegal en el paso 2 cuando los sensores y la cortina de luz realizaron la transición a uno de los siguientes estados de secuencia no válidos.
Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia |
16#9120 37152 | ![]() | 16#9121 37153 | ![]() | 16#9122 37154 | ![]() |
16#9123 37155 | ![]() | 16#9124 37156 | ![]() | 16#9125 37157 | ![]() |
16#9126 37158 | ![]() |
Se detectó una secuencia de mute ilegal en el paso 3 cuando los sensores y la cortina de luz realizaron la transición a uno de los siguientes estados de secuencia no válidos.
Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|
16#9130 37168 | ![]() | 16#9131 37169 | ![]() | 16#9132 37170 | ![]() |
16#9133 37171 | ![]() | 16#9134 37172 | ![]() | 16#9135 37173 | ![]() |
16#9136 37174 | ![]() |
Se detectó una secuencia de silenciación ilegal en el paso 4 cuando los sensores y la cortina de luz realizaron la transición a uno de los siguientes estados de secuencia no válidos.
Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|
16#9140 37184 | ![]() | 16#9141 37185 | ![]() | 16#9142 37186 | ![]() |
16#9143 37187 | ![]() | 16#9144 37188 | ![]() | 16#9145 37189 | ![]() |
16#9146 37190 | ![]() |
Se detectó una secuencia de silenciación ilegal en el paso 5 cuando los sensores y la cortina de luz realizaron la transición a uno de los siguientes estados de secuencia no válidos.
Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|
16#9150 37200 | ![]() | 16#9151 37201 | ![]() | 16#9152 37202 | ![]() |
16#9153 37203 | ![]() | 16#9154 37204 | ![]() | 16#9155 37205 | ![]() |
16#9156 37206 | ![]() |
Se detectó una secuencia de silenciación ilegal en el paso 6 cuando los sensores y la cortina de luz realizaron la transición a uno de los siguientes estados de secuencia no válidos.
Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|
16#9160 37216 | ![]() | 16#9161 37217 | ![]() | 16#9162 37218 | ![]() |
16#9163 37219 | ![]() | 16#9164 37220 | ![]() | 16#9165 37221 | ![]() |
16#9166 37222 | ![]() |
Se detectó una secuencia de silenciación ilegal en el paso 7 cuando los sensores y la cortina de luz realizaron la transición a uno de los siguientes estados de secuencia no válidos.
Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|
16#9170 37232 | ![]() | 16#9171 37233 | ![]() | 16#9172 37234 | ![]() |
16#9173 37235 | ![]() | 16#9174 37236 | ![]() | 16#9175 37237 | ![]() |
16#9176 37238 | ![]() |
Se detectó una secuencia de silenciación ilegal en el paso 8 cuando los sensores y la cortina de luz realizaron la transición a uno de los siguientes estados de secuencia no válidos.
Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|
16#9180 37248 | ![]() | 16#9181 37249 | ![]() | 16#9182 37250 | ![]() |
16#9183 37251 | ![]() | 16#9184 37252 | ![]() | 16#9185 37253 | ![]() |
16#9186 37254 | ![]() |
Se detectó una secuencia de silenciación ilegal en el paso 9 cuando los sensores y la cortina de luz realizaron la transición a uno de los siguientes estados de secuencia no válidos.
Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|
16#9190 37264 | ![]() | 16#9191 37265 | ![]() | 16#9192 37266 | ![]() |
16#9193 37267 | ![]() | 16#9194 37268 | ![]() | 16#9195 37269 | ![]() |
16#9196 37270 | ![]() |
Se detectó una secuencia de mute ilegal cuando el Sensor 1 o el Sensor 4 realizaron la transición a uno de los siguientes estados de secuencia no válidos. El primer sensor bloqueado no se corresponde con el valor de la entrada Dirección.
Código de fallo | Secuencia | Código de fallo | Secuencia |
|---|---|---|---|
16#91A1 37281 | ![]() Dirección = 1 (avance) | 16#91A0 37280 | ![]() Dirección = 0 (Retroceso) |
Para recuperar a partir de fallos de secuencia inválida 16#9100…16#9196, compruebe la alineación de los sensores en relación con el material que se mueve y la temporización del sistema y a continuación restablezca el fallo.
Para recuperar a partir de fallos de secuencia inválida 16#91A0 y 16#91A1, compruebe el valor del operando Entrada de dirección en relación con el movimiento del material y restablezca el fallo.
Corregir fallos de secuencia no válida
Código de fallo | Descripción | Acción correctiva |
|---|---|---|
16#9000 36864 | La Cortina de luz se inhibió durante un periodo mayor que el Tiempo de mute máximo configurado. | El operando Tiempo de mute máximo se establece en un valor demasiado corto o existe una anomalía en los sensores. |
16#9010 36880 | Ha transcurrido demasiado tiempo entre que el Sensor 1 y el Sensor 2 se hayan bloqueado. | Puede que el operando Tiempo S1-S2 se establezca en un valor demasiado corto o que haya un problema con el Sensor 2 (dirección de avance) o con el Sensor 1 (dirección de retroceso). |
16#9011 38881 | Ha transcurrido demasiado tiempo entre que el Sensor 2 y la Cortina de luz se hayan bloqueado. | Puede que el operando Tiempo S2-LC se establezca en un valor demasiado corto o que haya un problema con la Cortina de luz (dirección de avance) o con el Sensor 2 (dirección de retroceso). |
16#9012 36882 | Ha transcurrido demasiado tiempo entre que la Cortina de luz y el Sensor 3 se hayan despejado. | Puede que el operando Tiempo LC-S3 se haya establecido en un valor demasiado corto o que haya un problema con el Sensor 3 (dirección de avance) o con la Cortina de luz (dirección de retroceso). |
16#9013 36883 | Ha transcurrido demasiado tiempo entre que el Sensor 3 y el Sensor 4 se hayan despejado. | Puede que el operando Tiempo S3-S4 se establezca en un valor muy corto o que haya un problema con el Sensor 4 (dirección de avance) o con el Sensor 3 (dirección de retroceso). |
Códigos de diagnóstico y acciones correctivas
Los códigos de diagnóstico se muestran en formato hexadecimal seguidos por formado decimal.
Código de diagnóstico | Descripción | Acción correctiva |
00 | Sin fallo. | Ninguno |
16#01 1 | La entrada Estado del piloto de mute está en OFF (0). | Compruebe el Piloto de mute y sustitúyalo, si es necesario. Si no se requiere un Piloto de mute, ajuste la entrada Estado del piloto de mute en ON (1). |
16#05 5 | La entrada Restablecer se mantiene ON (1) | Ajuste la entrada Restablecer en OFF (0). |
16#20 32 | La entrada Estado de entrada estaba OFF (0) cuando se inició la instrucción. | Compruebe la conexión del Módulo E/S o la lógica usada como origen del estado de entrada. |
Entregue su opinión