Acción (action) de fallo/inactivo FLEX I/O digital
Use esta ficha para configurar el valor de estado de seguridad de un módulo (module). Sólo puede usar esta ficha para módulos (modules) combinados de salida o entrada/salida. Esta ficha no aparece para módulos de entrada.
estado de seguridad
La condición que un módulo (module) de salida mantiene en caso de un error de comunicación de red, o cuando el controlador (controller) entra en modo Programa (program). Cuando no ocurre ninguna de estas situaciones, las salidas automáticamente cambian al estado configurado (para digitales) o al valor configurado (para analógicas).
CONSEJO:
Si se selecciona un formato de comunicación de solo escucha al crear el módulo (module), esta ficha no estará disponible.
Parámetros
Comportamiento ante fallo de comunicación
Seleccione la manera en que desea que responda el adaptador cuando ocurre un fallo de comunicación de ControlNet con este módulo (module).
Las opciones son:
- Restablecer salidas: restablece los datos de salida del módulo (module) a cero (valor predeterminado).
- Retener últimas salidas: retiene los datos de salida del módulo (module) en su último estado.CONSEJO: si selecciona esta opción, no podrá seleccionar Aplicar estado de seguridad a salidas en el campo Comportamiento ante modo programa (program) de más abajo.
- Aplicar estado de seguridad a salidas: establece las señales de salida en los valores configurados como valores de estado de seguridad.CONSEJO: si selecciona esta opción, no podrá seleccionar Retener últimas salidas en el campo Comportamiento ante modo Programa (program) que aparece a continuación.
Comportamiento ante modo Programa (program)
Seleccione la manera en que desea que el adaptador responda cuando detecta que el controlador (controller) (o escáner) está en el modo de programa (program) (inactivo). Tiene tres opciones:
- Restablecer salidas: restablece los datos de salida del módulo (module) a cero (valor predeterminado).
- Retener últimas salidas: retiene los datos de salida del módulo (module) en su último estado.CONSEJO: si selecciona esta opción, no podrá seleccionar Aplicar estado de seguridad a salidas en el campo Comportamiento ante fallo de comunicación descrito anteriormente.
- Aplicar estado de seguridad a salidas: establece las señales de salida en los valores configurados como valores de estado de seguridad.CONSEJO: si selecciona esta opción, no puede seleccionar Retener últimas salidas en el campo Comportamiento ante fallo de comunicación anterior.
CONSEJO:
El adaptador detecta el estado del controlador (controller) o escáner. Solo detecta dos estados: Modo Marcha y modo Programa (program). Cuando se detecta el modo marcha, el adaptador copia los datos de salida desde el controlador al módulo de salida correspondiente. Cuando detecta el modo Programa (program), el adaptador puede estar configurado para tener una de las tres respuestas anteriores.
Valor de estado de seguridad
Seleccione Activado o Desactivado para cada punto. El valor predeterminado es Desactivado.
CONSEJO:
no puede usar esta función a menos que seleccione “Aplicar estado de seguridad a salidas” en los cuadros Comportamiento ante fallo de comunicación o Comportamiento ante modo programa (program).
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), de programa remoto o Marcha remota,
- este controlador (controller) es el controlador propietario y
- cambió la configuración del módulo (module) en el software
La configuración se envía automáticamente al controlador (controller) cuando se hace clic en el botón Aceptar o Aplicar. El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo está inhibida).
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión