Intercalar interrupciones de módulo (module)

Puede producirse una pérdida de datos entre el adaptador ControlNet y el módulo (module) durante períodos de tiempo prolongados en determinadas configuraciones del sistema. Si está habilitada, esta función asegura el intercambio de datos con tiempos críticos cuando los canales están configurados para los tiempos de actualización más rápidos. No active la casilla de verificación Intercalar interrupciones de módulo (module) a menos que sepa con seguridad que tiene un uso específico para esta opción. La función Intercalar interrupciones de módulo sólo es útil en circunstancias limitadas y únicamente puede habilitarse cuando se configura la velocidad de conversión de un módulo en 1.200 Hz, la constante de tiempo de paso bajo en Ninguna y el período de muestreo en tiempo real en 0 para todos los canales del módulo.
Red de ControlNet
Una red de control abierto que usa el modelo de productor/consumidor para combinar la funcionalidad de una red de I/O y una red entre dispositivos similares, a la vez que proporciona un rendimiento de alta velocidad para ambas funciones.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal